随着物联网设备和应用数量的增加,数据流量也随之增加。目前,每年产生和收集的数据为16.3 泽字节。1泽字节相当于10亿太字节。IDC和希捷的一项研究显示,到2025年,这一数字将增至163泽字节。
处理、传输和存储这些海量数据的需求与预期一样,具有挑战性。特别是,构成物联网主干的电信网络、数据中心和服务器的性能需要不断提高,将更高的带宽、更多的存储容量和更高的能效结合起来。并且,不管是企业还是普通人都期望稳定、不间断的连接,这也是支撑物联网的所有系统都需要非常可靠的原因所在。
数据中心和服务器场具有复杂的要求:除了提供物联网所需的计算能力和存储容量外,它们还需要为其中存储和处理的数据提供最大的安全性。
同时,对能效的要求也越来越严格。毕竟,数据中心耗能巨大。根据德国北莱茵威斯特法伦州能源署 (EnergieAgentur.NRW)的数据,到2025年,德国服务器和数据中心的用电量将达到164亿千瓦时。2010年的数字仅为105亿。高性能功率半导体就是答案:它们可实现高PUE(电能使用效率)和DCIE(数据中心基础架构效率)。此外,存储和处理数据并不是唯一的高能耗任务。保持服务器冷却所需的电量同样很高,因为在运行过程中会产生大量的废热,尤其是在使用效率低下的电压转换器时。
网络安全是数据中心的第二个关键主题:以可信平台模块(TPM)的形式,已经出现了可用于网络设备(包括路由器和网关)的标准化和认证的安全解决方案,并且可以大大降低数据中心遭受网络攻击的风险。
超快速5G移动通信标准是物联网的第二基石。实时无缝数据传输是“智能”应用的基本前提。端到端5G网络有助于确保物联网中人员、公司、机器和自动化流程的不间断连接。借助相关技术(例如毫米波数据传输、小基站网络、大规模MIMO和波束成形),5G的传输速率比LTE快100倍,数据速率高达每秒10吉比特。这拓展了类似远程医疗这样的应用,医生甚至可以通过互联网进行手术。
同时,新的5G网络实现了更高的带宽,这意味着可以同时为许多用户提供服务,并且还有着更高的质量。因此,5G的运行更加稳定可靠。例如,在智能城市,5G可以为驾驶者提供拥堵和事故警告,以及在哪里可以找到免费停车位的信息。车辆可以相互通信或与基础设施通信,而快速可靠的数据传输可推动高度自动化驾驶的发展。工业4.0是另一个重要的5G应用。由于其相互关联的价值创造和供应链、全面的生产系统传感器监控和交互机器人,这场第四次工业革命将依赖于有效的通信。然而,要充分发挥5G通信基础设施的潜力,必须扩大其覆盖范围。
在本网站,您将很快了解英飞凌的一站式产品组合如何帮助您实现通信和数据中心的创新技术解决方案。
我们让物联网发挥作用!