未来交通出行
未来交通出行的发展方兴未艾。未来,交通出行将更加快捷、更加便利、更加气候友好。

未来交通出行

未来交通出行的发展方兴未艾。未来,交通出行将更加快捷、更加便利、更加气候友好。英飞凌致力于塑造这样的未来。我们的技术和创新优势使我们能够探索未知的道路,满足人们对未来交通出行体验的渴望。

交通出行有许多种方式——从步行到骑自行车,再到搭乘车辆、火车或飞机。随着时代发展,人类的交通工具已从简易的马车、小舟,发展为现今技术先进的各种交通工具。

颠覆性的技术与创新使交通出行变得更快捷、更安全,也更经济。如今,我们正迈入一个全新的交通出行时代。气候变化、资源匮乏、人口和社会变化,以及由城市化进程所带来的全新生活方式,需要我们重新思考交通出行方式,以保护我们气候环境,创造更美好的生活。微电子技术在实现这一目标的过程中发挥着决定性的作用。

基于节能、可靠的半导体和系统解决方案的微电子技术能够赋能所有类型的交通工具和基础设施。这就是为什么英飞凌已经开始展望面向未来的交通出行概念的原因——绿色、安全和智慧。

纵观全局,引领未来

所以,未来交通出行是什么样的?人们会更多地选择共享方式么?车辆何时能够实现无人驾驶和自动驾驶?依据我当天的出发地和目的地,哪种交通方式更加合理便捷?这些问题表明:交通出行远不止是一趟从A地到B地的零碳之旅。我们始终心怀全局:交通出行方式及其交互、基础设施、个人偏好和当地要求,以及开放标准,例如:在支付系统方面。

在交通出行过程中,人们的需求各不相同。在选择交通方式时,无论是私家车、公共交通还是共享服务,便利性和经济性是重要的考虑因素。然而,在数字时代,用户愈发期待无缝的交通出行体验、易于使用的接入技术、无处不在的连接以及气候友好的交通出行方式。 人口统计学与不断发展的数字技术推动了共享服务这一趋势,例如:在一个平台上融合多种不同的交通方式。 尽管在全球范围内使用最广泛的客运方式仍是车辆,但在未来,特别是年轻一代,他们拥有的车辆将更少。对他们而言,共享车辆服务和全新的预定模式为交通出行的灵活性、经济性和便利性提供了最大限度的保证。 对所有交通出行者和道路使用者而言,安全都是无价的,同时也是他们给予车辆和其他交通出行服务信任的先决条件。这就是为什么英飞凌领先的安全和连接解决方案是车辆及相关交通基础设施的核心,并能够赋能当下和未来的多模式交通系统的原因所在。与此同时,对车辆、乘客和基础设施之间可靠通信的需求日益增长,与此同时,对个人交通出行领域的创新,都将在交通出行领域开创出前所未有的商业模式。

未来交通出行始于当下

技术进步和可持续发展推动着创新与变革,未来交通出行将十分令人期待。影响未来交通出行趋势的因素有很多,其中包括:

电气化

我们可以看到,从自行车到汽车,再到火车,所有交通方式的电气化程度都在大幅提升。

同时,从绿色能源发电到节能车辆,零碳交通出行的实现需要依托于完整的电力产业链。未来的电动车辆需要不同的型号,以及完善的充电基础设施为先决条件。

因此,大多数国家都在继续扩张其公共充电站网络。在车型方面,通过提供不同价位的车型,来推动电动车辆的普及同样至关重要。

自动驾驶和联网车辆

除了电动车辆,联网和自动驾驶车辆及系统在交通出行转型中也发挥着重要作用。未来,不仅车辆可以实现自动驾驶,其他交通工具也将能实现自动驾驶。以如今的地铁为例,它就是在无人驾驶的情况下运行的,而物流公司将越来越多地在“最后一公里”配送中,采用自动配送选项。这将需要凭借可靠的电子产品,来赢得公众对新交通工具的信任,并保障道路使用者的利益。强大、可靠、零时延的连接是实现该目标的先决条件,而网络安全则是防止黑客攻击车辆和基础设施的另一关键。

愿景和技术的领导者

思考未来交通出行时,我们会萌生无数的好主意。而像英飞凌员工这样所拥有卓越的技能人们,则在这些愿景能否变成现实方面发挥着决定性的作用。从用户的角度来看,便利性、用户体验和价格才是决定性因素。

 

 

继续前行,遇见未来

几年前听起来还像是科幻小说的想法,正在今天逐渐变成现实。例如:用于运送包裹的无人机、正在开发飞行驾驶舱的初创公司。换言之,我们能否想象20年前的街道上出现两轮电动车,或包裹配送服务是通过货运电动自行车送达的?

除了市面上的新款车辆,不同的交通出行方式也在随之发展。供应商正在使用交通出行解决方案和平台,来推广他们的服务。购买和拥有一辆车的重要性可能会继续下降,而公共交通将会真正变得更加便捷且无处不在,包括在农村地区。例如:德国铁路正计划大规模扩张其所谓的按需服务,并推广到农村地区。

这将能使乘客搭载自动驾驶车辆前往其目的地(例如:附近的火车站),而费用与当地的公交而非出租车费用相当。这样的交通出行解决方案看起来的确带来了一个绿色、智慧而又安全的未来,你觉得呢?