一户发电,多户共享!英飞凌携手PIONIERKRAFT,实现自产太阳能按需分配
为达成欧洲(欧盟)雄心勃勃的气候目标, 2030 年之前必须大幅减排温室气体。为此,住有8000多万住户的约2800万栋多户住宅建筑必须配备光伏系统。尽管有欧盟的支持,但仍存在巨大的技术和监管障碍,尤其是小型多户住宅建筑的可再生能源供电。
通过与英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)合作,总部位于慕尼黑的初创公司PIONIERKRAFT克服了这些障碍,推出创新的硬件和服务解决方案 PIONIERKRAFTwerk(该网站仅提供德语)。借助这项技术,自产太阳能能够按实际需要在不同住户之间进行分配。在英飞凌的支持下,可再生能源能够以分散的方式与邻居共享,无需中间储存,既经济又无层级组织方面的障碍。
参与方的硬件通过互联网连接到PIONIERKRAFT提供的平台。由此,可以确定发电机的电力盈余,以及邻居当前的需求,以自主控制配电过程。因此,没有光伏系统的住户也可以使用太阳能。另外,该解决方案还可以在不使用公共电网的情况下调节电网潮流。
上述解决方案是通过使用英飞凌器件实现的,包括采用表面贴装D2PAK-7L封装的分立式CoolSiC™ MOSFET IMBG120R030M1H和EiceDRIVER™ Compact栅极驱动器 1ED3122MU12H。通过协同工作,PIONIERKRAFTwerk可实现高效的双向输电。因此,可在住户间传输高达2000瓦的电力。此外,CoolMOS™ P7功率MOSFET IPD70R1K4P7S能确保该解决方案安全可靠地运行。
PIONIERKRAFTwerk可增大本地消耗光伏发电的份额,使更多人能够利用价格合理的可再生能源,并提高光伏系统的盈利能力和效率。此外,通过使用该解决方案,可以在EEG光伏补贴结束后继续使用来自原系统的能源。
有关英飞凌在能效方面所做贡献的更多信息,敬请访问: www.infineon.com/green-energy
关于 PIONIERKRAFT
PIONIERKRAFT由Andreas Eberhardt和Nicolas Schwaab于2019年创立,其目标是开发本地能源共享解决方案。本月,总部位于慕尼黑的这家初创企业成功进入市场。自成立以来,PIONIERKRAFT荣获众多创新奖项,从而成为2020年德国最成功的初创公司之一。
Information Number
INFIPC202110-003
Press Photos
-
通过与英飞凌科技合作,总部位于慕尼黑的初创公司PIONIERKRAFT克服了诸多障碍,推出创新的硬件和服务解决方案PIONIERKRAFTwerk。Pionierkraft
JPG | 426 kb | 2126 x 1594 px