英飞凌IPOSIM平台推出功率器件使用寿命评估服务,以简化半导体器件选型

2022-3-22 | 市场新闻

 

2022 3 22 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)的功率器件在线仿真平台IPOSIM被广泛应用于计算功率模块、分立器件和平板器件的损耗及热性能。通过该平台可轻松分析单个工作点及用户自定义的负荷曲线。在电力电子系统设计的早期阶段评估功率模块的使用寿命,对于工业领域的客户而言变得越来越重要。这給中小型企业带来了挑战,因为他们通常缺乏实施适当仿真所需的资源。为了給这些企业提供支持,英飞凌的IPOSIM平台推出了一项新的高级功能,也就是一项能够根据设计参数和应用需求快速评估器件使用寿命的自动化服务。

 

英飞凌IPOSIM平台的功率器件使用寿命评估服务(IPOSIM Lifetime Estimation)支持在线获取器件使用寿命评估算法和英飞凌独特的专业知识,以简化设计流程,这在业内尚属首创。在设计过程中,客户可以根据需要随时在线访问英飞凌的电力电子专业知识。

 

将器件仿真提升至全新水平

IPOSIM平台目前可提供三种不同类型的仿真:

 

  • 稳态仿真:用于计算一个周期的功耗和热性能

 

  • 周期性负荷载流能力的仿真:用于计算多个工作点的功耗和热性能

 

  • 使用寿命评估:根据所选参数估算预期的使用寿命

 

IPOSIM平台拥有用户友好型GUI(图形用户界面)设计,可以一步一步地引导设计师完成功率器件的仿真。该平台共有19种平板型器件和模块拓扑结构可供使用,并按照功率转换方式进行了分组。除此之外,IPOSIM平台还允许一次选择多达5款英飞凌产品进行性能比较。已完成的设计可以保存并通过Deep Link技术进行分享。

 

依托这些功能,IPOSIM平台可以帮助客户根据应用需求选择最合适的高功率产品。它还能缩短评估器件使用寿命所需的时间,并降低总开发成本。此外,它所提供的功率器件使用寿命评估服务凭借高度可靠的仿真结果,还可优化产品尺寸,降低BOM(物料清单)成本,并加快产品的上市速度。

 

易于访问、持续可用、完整的报告

IPOSIM平台的功率器件使用寿命评估服务首先提供的是电力电子设计中最常用的拓扑结构之一:基于模块的三相两电平逆变器。在不久的将来来还会添加其他拓扑结构。用户可以根据配置的调制算法和负荷类型,选择需要仿真的英飞凌功率模块;还可以通过CSV文件或显示的表格,插入特定的任务配置文件。最后,用户需要添加特定的散热条件和栅极电阻值,确认汇总的使用寿命评估参数之后,平台即可开始处理数据。最终报告能以PDF文件格式下载。

 

虽然IPOSIM平台的标准功能可以免费使用,但功率器件使用寿命评估服务属于一项高级功能,有三种不同的付费订阅方案可供用户选择:两周(996欧元,不含增值税),多达15次仿真;一个月(1792欧元),多达30次仿真;三个月(4958欧元),多达90次仿真。支持通过主要的信用卡、支付宝和微信付款。在推广阶段,该服务已经能够在美国以及许多西欧国家和亚洲国家使用。免费试用版现也已上线,一周之内可执行多达8次仿真。如欲了解更多信息,请访问 www.infineon.com/IPOSIM

Information Number

INFIPC202203-063

Press Photos

  • 英飞凌IPOSIM平台的功率器件使用寿命评估服务(IPOSIM Lifetime Estimation)支持在线获取器件使用寿命评估算法和英飞凌独特的专业知识,以简化设计流程,这在业内尚属首创。在设计过程中,客户可以根据需要随时在线访问英飞凌的电力电子专业知识。
    英飞凌IPOSIM平台的功率器件使用寿命评估服务(IPOSIM Lifetime Estimation)支持在线获取器件使用寿命评估算法和英飞凌独特的专业知识,以简化设计流程,这在业内尚属首创。在设计过程中,客户可以根据需要随时在线访问英飞凌的电力电子专业知识。
    Lifetime_Estimation

    JPG | 477 kb | 2126 x 1594 px