英飞凌XENSIV™毫米波雷达传感器可用于车载,助力打造高度可靠的智能座舱监控系统
【2022年6月1日,德国慕尼黑讯】春来夏至,天气日渐炎热。随着气温的升高,露天停放的汽车在强光照射下车内温度很快就会飙升至70°C,给留在车内的动物和儿童带来生命危险。现在,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的XENSIV™车用毫米波雷达传感器( BGT60ATR24C),应用到 智能 座舱监控系统(ICMS)中,可以检测到被遗留在车内的婴儿和动物的轻微动作以及生命体征,并发出警报。此外,这款外形小巧、经济实用的芯片组还可用于前端雷达的手势感应、高分辨率调频连续波(FMCW)雷达测距、近程感应操作以及雷达天线罩内的隐蔽式感应等诸多应用。
XENSIV™ BGT60ATR24C车用毫米波雷达传感器采用小型封装,可实现频率高达4 GHz的超宽带FMCW操作。传感器配置和数据采集通过数字接口完成。这样的集成芯片能够支持独立的数据采集,同时经优化的电源管理模式可确保低功耗。这款解决方案对尺寸和空间进行了优化,内置两个发射通道(TX)和四个接收通道(RX),可实现出色的散热管理。
不仅如此,这款雷达传感器还可支持安全带提醒等其他功能。得益于此,这款经济实用的解决方案进一步提高了乘客的出行安全。该传感器符合AEC-Q100/101标准,可用于诸多汽车应用。
供货情况
XENSIV™ 车用毫米波雷达传感器BGT60ATR24C现已支持订购。如需了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/bgt60atr24c。
Information Number
INFPSS202205-084
Press Photos
-
XENSIV™ BGT60ATR24C车用毫米波雷达传感器采用小型封装,可实现频率高达4 GHz的超宽带FMCW操作。XENSIV_BGT60ATR24C
JPG | 386 kb | 2244 x 1232 px