英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术

2023-1-31 | 市场新闻

2023 01 31 日,德国慕尼黑和美国伊利诺伊州芝加哥讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布全球无线电源系统领域的权威企业NuCurrent将成为英飞凌的首选合作伙伴(Infineon Preferred Partner)。双方将共同合作,提高近场通信(NFC)技术在能量采集和充电应用方面的性能与可扩展性。英飞凌的NFC标签侧控制器集成了半桥驱动IC和能量采集模块,可提供单芯片解决方案,用于开发能够在无源或有源模式下运行的、具有高性价比的小型化执行终端或传感应用。此次合作将融合NuCurrent整体的无线电源系统技术和设计能力,帮助OEM厂商扩大市场。

 

NuCurrent首席执行官Jacob Babcock表示:“无论是从产品设计、环境的可持续发展,还是从用户体验等不同角度来看,NFC无线能量采集和充电都是颠覆性技术。如今,已有数十亿台设备内置了NFC功能,而NFC自身的能量采集能力也在不断提升,将助力产品开发者实现新的功能。我们十分高兴能够与英飞凌携手,共同推动这一进程。”

 

英飞凌科技非接触式电源与传感业务副总裁Doris Keitel-Schulz表示:“英飞凌和NuCurrent在合作中实现优势互补,通过非接触式能量传输技术打造新的解决方案,让门锁和传感器等应用摆脱电池的束缚。我们将提供一种可靠、易维护、安全的电池替代产品,这将大幅减少电子垃圾。我们的能量采集技术可通过NFC功能利用手机进行充电,该技术推动了无源领域的数字化,并将它们连接到手机生态系统中。”

 

英飞凌的首选合作伙伴关系计划(The Preferred Partnership)主要聚焦于英飞凌的能量采集执行器件和传感IC。凭借英飞凌和NuCurrent的技术,对设备进行优化,可实现非接触式访问,让许多应用不再需要电池或尽可能减少对电池的需求。NuCurrent先进的设计工具可赋能IP授权和开发服务,帮助OEM厂商将产品更快地推向市场。

 

英飞凌与NuCurrent联合提供的解决方案将为众多应用带来改变,尤其是应用在工业、办公室和医院环境中的门锁。该解决方案能够提供更多的便利和灵活性以及更加出色的用户体验,同时降低住宅和商业地产的钥匙管理成本。此次合作还实现了新的传感器应用,在这些应用中无需电池,利用NFC能量收集技术即可为传感器供电。一款具有能量收集功能的智能门锁也在近期的CES上进行了展出。

 

关于 NuCurrent

NuCurrent为财富1000强企业和其他高端产品开发商提供无线电源技术与产品集成方面的专业知识。NuCurrent的核心技术涵盖了电磁学、软件和系统模拟,在全球范围内已获得和正在申请的专利数超过了300项。公司开发的独特内置工具可以帮助企业加快产品的上市速度、提高产品性能、降低重大开发风险。NuCurrent在系统集成领域拥有丰富的专业知识,可为家电、智能手机、可穿戴设备、可听戴设备、消费电子设备、医疗设备、机器人、物联网、体育设备和其他新兴产品类别的制造商提供支持。

NuCurrent解决方案采用感应式和谐振式无线充电,能够提供便利、安全、高效和增强的用户体验。NuCurrent成立于2009年,是一家得到风险投资支持的公司。NuCurrent的总部位于芝加哥,在香港、圣地亚哥和班加罗尔设有办事处。如需了解更多信息,请访问: www.nucurrent.com

Information Number

INFPSS202301-044

Press Photos

  • 英飞凌的NFC标签侧控制器集成了半桥驱动IC和能量采集模块,可提供单芯片解决方案,用于开发能够在无源或有源模式下运行的、具有高性价比的小型化执行终端或传感应用。此次合作将融合NuCurrent整体的无线电源系统技术和设计能力,帮助OEM厂商扩大市场。
    英飞凌的NFC标签侧控制器集成了半桥驱动IC和能量采集模块,可提供单芯片解决方案,用于开发能够在无源或有源模式下运行的、具有高性价比的小型化执行终端或传感应用。此次合作将融合NuCurrent整体的无线电源系统技术和设计能力,帮助OEM厂商扩大市场。
    NFC_lock

    JPG | 269 kb | 2126 x 1558 px