英飞凌通过合作伙伴生态系统,助推创新多电平D类音频放大器技术应用
【 2023 年 02 月 1 4 日, 德国慕尼黑 讯】以紧凑、经济高效且节能的设计实现持久的音乐播放性能至关重要,尤其是对于电池供电型应用。作为全球电源系统和物联网领域的半导体领导者,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近期推出最新一代MERUS™ 多电平D类音频放大器,使其多家生态合作伙伴现在可以通过设计导入支持有意向的客户。英飞凌希望与这些专业公司携手推动这项最新创新技术的采用。凭借多达5种输出电压电平的独特D类调制技术,英飞凌D类音频放大器能够实现高保真音频播放。
英飞凌D类音频产品线营销总监Dafydd Roche表示:“这款产品在全功率下可驱动2个37 W的扬声器,同时支持无电感器、低EMI输出。由于其所消耗的闲置功率仅为竞争对手产品的十分之一,所以可为原设备制造商(OEM)和原器件制造商(ODM)带来独一无二的优势,比如通过摒弃大而笨重的电感器和屏蔽装置以及降低相同播放时间所需的电池容量来缩小产品尺寸和节约系统成本。而我们的生态合作伙伴更是让我们现有的系统解决方案“如虎添翼”——凭借数十年的音频领域专业知识,他们为我们MERUS™ 系列放大器的设计导入和产品提供了独一无二的支持,加快了客户产品的上市时间。”
全新MERUS™ 多电平开关技术在提升音质的同时,其消耗的闲置功率只有传统D类放大器的十分之一。这款多电平D类放大器只需要铁氧体磁珠就能输出低通滤波电路,不再需要大型电感器,大大减少了PCB所占的空间和电感器所带来的额外成本。英飞凌在这个领域的两家主要合作伙伴——全球业务地区的Eleven Engineering以及欧洲、中东和非洲业务地区的Volumio目前正在分别开发基于MERUS™ D类音频放大器的独特音频解决方案。
Eleven Engineering是先进无线音频标准SKAA的创立者,该公司为家庭影院、多房间、便携式音频和户外等重要音频市场的客户提供高品质的音频设计。Eleven Engineering首席执行官、董事兼创始人John Sobota表示:“英飞凌的D类放大器拓扑结构大幅延长了SKAA无线产品的电池寿命,令它们更加受到客户的青睐。除了这项显而易见的优势之外,还有一项潜在的优势,即由于不再需要输出电感器、机箱盒、专用散热器等昂贵的组件,物料成本得以降低,而这一点对于业界厂商而言颇具吸引力。”
Volumio的Volumio Primo、Rivo或Integro等产品深受音频发烧友的青睐,尤其是曾获得《Stereo&Video》杂志年度最佳流媒体播放器/放大器奖的Integro。Volumio的产品旨在提供最佳的音乐体验,让每个人都能无缝而便捷地享受这种体验。Volumio创始人兼首席执行官Michelangelo Guarise表示:“由于MERUS™ 多电平D类音频技术能够带来最佳的音质、效率和功耗组合,所以我们选择围绕它来设计我们的Integro集成的流媒体放大器。我们的客户非常喜欢这种设计小巧、并可带来震撼且高清音质的产品,而这一切都得益于MERUS™ 平台。”
关于 Eleven Engineering
Eleven Engineering是SKAA®无线音频标准的创立者。这项标准现在正在被广泛采用,尤其是需要依靠可靠的无线音频网络使产品能够在所有环境(包括户外)中工作的电池驱动型扬声器制造商。英飞凌的MERUS™ 音频放大器技术在降低扬声器能耗方面具有领先的优势,不但能够在高声压级保留原始音频的音质同时,还能最大程度地延长电池寿命。Eleven与英飞凌携手打造出了一款神奇的解决方案,当代的扬声器制造商正在通过它实现无线网络与电池运行性能上的优势。Eleven的现成主板Strawberry和Saskatoon在经过现场验证的印刷电路板组件(PCBA)上无缝衔接SKAA与MERUS™ 硅片,可使客户能够完全跳过电子器件的研发,让其产品直接上市。有关Eleven Engineering的更多信息,敬请访问: www.elevenengineering.com/。
关于 Volumio
Volumio是一款专为提供高音质而打造的发烧级音乐播放器,目前在全球有超过50万的用户。该播放器可以在微型计算机等设备上运行并且可以通过任何带有浏览器的设备进行控制。用户能够将各种音乐格式和服务整合到其简单直观的用户界面上。Volumio的Primo音乐播放器和流媒体播放器具有惊人的输入和输出能力,可以为用户带来全面完整的体验。Volumio OEM还在Volumio软件的基础上为企业提供量身定制的音频系统并得到30家OEM合作伙伴的信任。有关Volumio的更多信息,敬请访问: www.volumio.com。