新生态系统合作伙伴为英飞凌AIROC™ CYW5459X系列产品提供支持,加速连接设计周期,为视频与AI边缘设备以及物联网提供稳定且无缝的连接

2023-3-14 | 市场新闻

2023 03 14 日,德国慕尼黑讯】作为全球功率系统和物联网领域的半导体领导者,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX /OTCQX代码:IFNNY)近日宣布,新增五家平台和模块合作伙伴为英飞凌成熟的高性能 AIROC CYW5459x Wi-Fi 蓝牙 二合一解决方案提供支持。新加入的合作伙伴包括模块合作伙伴海华科技、村田制作所、移远通信以及平台合作伙伴英伟达和瑞芯微。他们将帮助终端客户加快开发周期并缩短终端产品的上市时间。

 

英飞凌的CYW5459x与合作伙伴解决方案共同实现的高性能物联网应用即便在拥挤的环境中也具有稳定的连接能力,而且能够在更大的范围内保持视频、音频和数据的无缝传输。英飞凌的CYW54590和CYW54591器件还能降低整个系统的功耗,并能在恶劣的温度环境下运行。该嵌入式网络智能代理让客户能够监控网络健康状况,并通过云远程生成可执行的决策。

 

英飞凌科技Wi-Fi产品线副总裁Sivaram Trikutam表示:“CYW5459x所提供的增强功能与我们扩展合作伙伴的支持相结合,能够改善电话会议、音视频流媒体摄像机、工业自动化和AI设备的用户体验。凭借这些新功能,客户的实时传输应用将能够在一些最拥挤的环境中工作,并且产品上市时间也将缩短。”

 

此次与生态系统合作伙伴 英伟达和瑞芯微的合作,使客户能够将位于边缘的人工智能(AI)和即时“决策”整合至他们的设备上。村田制作所、海华科技和移远通信所提供的全球认证模块将客户的设计周期大幅缩短了3至6个月,并降低了总体监管认证成本。

 

合作伙伴荐言

海华科技产品市场部副总裁林谷峰表示:“海华科技为无线模块解决方案提供可靠的设计、制造与软件服务,并且是该市场的领导者。我们十分高兴能够通过小型化技术、多功能设计、环保功能以及对平台与操作系统的广泛支持缩短客户的开发流程与产品上市时间。凭借英飞凌高性能、低功耗的Wi-Fi解决方案,我们能够以优质的产品、优化的设计和卓越的服务满足客户的期望。”

 

村田制作所连接模块市场部总经理Akira Sasaki表示:“随着视频、音频和数据传输应用的不断增加,我们需要找到更多的解决方案来满足我们对实时传输应用不间断服务日益增长的需求。通过此次与英飞凌开展CYW5459x产品组合方面的合作,我们将能够以更加快速、经济的方式为客户的音视频传输服务提供独特、无缝且可靠的Wi-Fi连接。”

 

移远通信总裁兼首席销售官Norbert Muhrer表示:“我们十分高兴地宣布,我们基于英飞凌AIROC CYW5459x平台打造的FC80A高性能Wi-Fi和蓝牙二合一解决方案已在全球上市。FC80A凭借超小的尺寸、低功耗、2.4GHz和5GHz RSDB(同步双频)以及蓝牙5.1等特点,可轻松嵌入空间受限的应用中,并提供可靠和高速的数据传输。它是虚拟现实(VR)、视频传输设备等消费级应用的理想解决方案。”

 

瑞芯微副总裁林峥源表示:“作为全球领先的物联网处理器供应商。瑞芯微拥有广泛的产品线,其中的处理器产品与英飞凌的AIROC CYW5459x相结合,能够为客户带来卓越的价值。瑞芯微十分高兴与英飞凌合作,并期待着未来继续开展CYW5459x方面的合作。”

 

供货情况

英飞凌的AIROC CYW5459x Wi-Fi与蓝牙二合一解决方案现已上市。关于全套解决方案的更多信息,请访问: https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus- bluetooth-combos

 

英飞凌CYW5459x模块:

 

平台参考设计:

 

如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy

Press Photos

  • 英飞凌的CYW5459x与合作伙伴解决方案共同实现的高性能物联网应用即便在拥挤的环境中也具有稳定的连接能力,而且能够在更大的范围内保持视频、音频和数据的无缝传输。
    英飞凌的CYW5459x与合作伙伴解决方案共同实现的高性能物联网应用即便在拥挤的环境中也具有稳定的连接能力,而且能够在更大的范围内保持视频、音频和数据的无缝传输。
    AIROC-CYW5459x

    JPG | 371 kb | 2126 x 1535 px

  • 英飞凌的CYW5459x与合作伙伴解决方案共同实现的高性能物联网应用即便在拥挤的环境中也具有稳定的连接能力,而且能够在更大的范围内保持视频、音频和数据的无缝传输。
    英飞凌的CYW5459x与合作伙伴解决方案共同实现的高性能物联网应用即便在拥挤的环境中也具有稳定的连接能力,而且能够在更大的范围内保持视频、音频和数据的无缝传输。
    AIROC-industrial-application

    JPG | 1.18 mb | 2126 x 2126 px