英飞凌科技旗下Imagimob可视化Graph UX改变边缘机器学习建模
【 2024 年 2 月 19 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下公司Imagimob对其Imagimob Studio做出更新。用户现在可以将他们的机器学习(ML)建模流程可视化,并利用各种先进功能更加高效、快速地开发适用于边缘设备的模型。Imagimob边缘设备AI/ML开发平台的最新版本对用户体验进行了一次重要升级。全新的Graph UX界面不仅将为ML建模流程带来更大的便捷性和清晰度,还将提供各种先进的新功能,例如内置数据采集、适用于英飞凌半导体硬件的实时模型评估等。
Imagimob首席技术官Alexander Samuelsson表示:“我们希望通过对用户更有意义的方式呈现ML项目并给予他们更多的操作自由。相比之前自上而下固定流水线式的工作流程,我们将整个工作流程可视化为图表,有助于用户更好地概览流程,并让用户能够以全新且不同的方式对数据进行组合和测试,最终构建出更好的模型并加快产品上市时间。Graph UX及其强大的ML后台给我们和我们的用户带来了巨大的变化。Imagimob综合全面的ML建模方法在业内是非常独特的。”
大幅优化 Imagimob Studio UX
Imagimob Studio全新的Graph UX让ML工程团队能够全面直观地了解其建模沙盘,并进行缩放和选择不同的复杂程度。除了更便于提高团队工作效率外,Graph UX还能使拥有不同技能和经验水平的团队成员更容易地开展ML建模项目,帮助他们在同一工作环境内以不同的复杂度和抽象程度开展工作。
Imagimob Studio的Graph UX更新不仅提高了用户友好性,还为ML设计流程带来了一系列新功能,包括:
- 内置数据采集
- 实时模型评估
- 同时或依次评估和运行多个模型
- 对模型输出结果进行后期处理。
Graph UX开箱即支持英飞凌开发板,不久还将增加对更多硬件的支持。用户还可以集成自己的硬件。此外,Graph UX还为前沿行业开发工作奠定了重要基础,例如英飞凌最新推出的 PSoC™ Edge,带有多个神经网络加速器和处理单元,并支持更为先进的神经网络模型。
供货情况
Imagimob Studio的Graph UX更新现已上线。下载Imagimob Studio的新用户可以获得该更新,老用户会自动更新。Graph UX的第一个版本包含数据采集、评估和代码生成。在未来的版本中,包括数据管理、数据清理、增强和训练在内的整个端到端 ML建模流程都将被整合到统一的工作流程中。更多信息,敬请访问 www.imagimob.com/studio。
关于 Imagimob
Imagimob是一家快速成长的初创企业,致力于推动边缘人工智能和微型机器学习的前沿创新,助力客户打造引领未来的智能产品。公司总部位于瑞典斯德哥尔摩,自2013年以来一直服务于汽车、制造业、医疗保健和生活方式领域的全球客户。2020年,Imagimob推出了Imagimob Studio平台,用于在资源有限的设备上快速、轻松地开发端到端边缘人工智能应用。Imagimob Studio可在整个开发过程中为用户提供指导和助力,从而提高生产力,加快产品上市速度。新推出的Ready Models可以快速、轻松地实现边缘人工智能。Imagimob致力于最前沿的研究,是人工智能和嵌入式技术领域的市场领导者。Imagimob于2023年5月加入英飞凌。更多信息,请访问 www.imagimob.com。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
Information Number
INFCSS202401-045