英飞凌推出全新边缘AI评估套件,利用微控制器、连接、AI和传感器产品组合加速ML应用开发

2024-8-30 | 市场新闻

2024 8 30 日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出一款综合评估套件,适用于嵌入式边缘人工智能(Edge-AI)和机器学习(ML)系统设计。全新PSoC™ 6 AI 评估套件提供了构建智能消费、智能家居和物联网应用所需的全部工具。该解决方案能够在传感器数据源旁执行推理,与以云计算为中心的解决方案架构相比,它能够为用户带来更佳的实时性能和能效等优势。PSoC™ 6外形小巧,尺寸为35 mm x 45 mm,成本更低且集成了多种传感器和连接功能,非常适合本地数据采集、快速原型开发、模型评估和解决方案创建。

 

PSoC™ 6 AI 评估套件还利用了英飞凌先进的微控制器(MCU)、传感器和连接产品组合以及强大的软件开发环境,包括英飞凌的ModusToolbox™和Imagimob Studio产品,用于定制边缘ML模型和即插即用的Ready Models。

 

英飞凌科技物联网、工业和消费级微控制器高级副总裁Steve Tateosian表示:“英飞凌一直助力推动边缘AI的发展,这就要求我们的硬件产品组合具备出众的实时计算能力和能效,并且我们的开发工具能够简化和加快应用的开发。凭借最新的评估套件,我们创造了一个完整、易用的英飞凌硬件和软件生态系统,这将加速消费、智能家居、商业和工业物联网应用领域的智能解决方案的开发与部署。”

 

这款全新的AI评估套件是英飞凌完整AI技术解决方案的重要补充,其中包括:

  • 用于边缘 AI 模型的硬件。该评估套件基于英飞凌 PSoC™ 6 MCU,支持使用英飞凌丰富的XENSIV™产品开发汽车、工业和消费级应用,以及包括 Wi-Fi、蓝牙和低功耗蓝牙(BLE) 解决方案在内的连接功能。
  • 用于各类应用的 AI 模型和工具。通过 Imagimob Studio,开发人员可以快速投入生产。该平台可免费使用,支持用户轻松地从头开始构建高质量AI模型和优化现有模型。Imagimob Ready Models 甚至能够为没有时间、预算或没有机器学习经验来创建自定义模型的企业提供AI模型。

 

供货情况

英飞凌的AI评估套件以及完整的AI和ML应用软件环境现已推出。点击 此处了解更多信息。

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202407-127

Press Photos