英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC,进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合

2024-11-4 | 市场新闻

2024 11 4 日,德国慕尼黑讯】3D深度传感器在车载监控系统中发挥着重要作用,能够实现创新的汽车座舱、与新服务的无缝连接,以及更高的被动安全性。它们对于满足欧洲新车评估计划(NCAP)的要求和安全评级,以及实现卓越的舒适性功能至关重要。全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)专为汽车应用开发了高度集成的IRS9103A垂直腔表面发射激光器(VCSEL)驱动器集成电路(IC)。结合英飞凌的REAL3™图像传感器,这款车规级激光二极管驱动器IC可实现尺寸更小、成本更低、性能更强大的3D摄像头模块设计。

 

英飞凌科技环境传感产品线副总裁 Andreas Kopetz 表示:“消费电子中的标准产品也可用于汽车飞行时间(ToF)应用。现在只需一个元件就能代替原本驱动激光照明源的四个分立关键元件。这不仅更大程度地简化了设计,尽可能减少了材料用量和模块尺寸,同时还提高了性能和稳健性。”

 

该驱动器IC将低压差分信号(LVDS)接收器、栅极驱动器和开关元件集成在一个1.35 x 1.35 mm²的微型晶圆级封装中,且符合AEC-Q100 2级标准。该IC可完全由现有的3.3 V成像仪电源供电,因此无需为分立栅极驱动器增加5 V电压轨。这款产品支持10 A驱动器电流和14 V激光二极管电压,可在最高130 MHz的调制频率下驱动两个三结VCSEL。内置的故障安全机制(如欠压和过热保护)以及脉宽调制器与英飞凌REAL3™图像传感器的组合,为眼部安全3D ToF摄像头模块提供了理想的封装。

 

除了缩小占板面积之外,将四个符合AEC-Q100标准的关键元件减少至一个还带来了其他优点,例如简化设计、减少开发工作量等。此外,新产品还降低了元件公差,使电气性能与光学性能之间的转换变得更加高效、稳健,提高了供应的可靠性。

 

供货情况

新型IRS9103A VCSEL驱动器 IC的开发样品现已上市并开始量产。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/real3-automotive

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202410-003

Press Photos