英飞凌 CoolGaN™ 功率晶体管赋能SounDigital放大器,更小尺寸、更高保真

2025-3-3 | 市场新闻

2025 3 3 , 德国慕尼黑讯】由于市场对于音频设备的紧凑、轻便、高集成度和节能的需求越来越高,领先的音频设备制造商在不断提高音质的同时,也在努力满足这一需求。另外,他们还必须实现无缝连接、保证成本效益,并提供对用户友好的功能,这使得音频产品的开发变得更加复杂。为了解决这些难题,SounDigital在其全新1500 W D类放大器中集成了英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的 CoolGaN™晶体管,支持800 kHz开关频率和五个通道,借助英飞凌先进的氮化镓(GaN)技术,将其能效提升了 5%,能量损耗降低了 60%。

 

SounDigital首席执行官Juliano Anflor表示:“很高兴采用英飞凌GaN功率半导体来提升我们音频放大器的性能,通过向全世界传播音乐,激发人们的灵感并带来欢乐。GaN晶体管不仅极大提高了整体系统性能,还在更大程度上降低了系统成本,提高了易用性。”

 

英飞凌GaN业务线负责人Johannes Schoiswohl表示:“GaN技术正凭借领先的效率和性能深入改变音频放大器行业。英飞凌先进的GaN解决方案能够带来卓越的音质、更高的功率密度和更低的能耗,将SounDigital音响系统的保真度和性能提升到一个新的水平。”

 

SounDigital 1500 W D 类放大器使用英飞凌100 V常关断E模式晶体管,包括采用 PQFN-3x5封装的 IGC033S101 和采用 PQFN-3x3封装的 IGB110S101 。这两款晶体管的导通电阻低,适用于要求严苛的大电流应用,能够显著提升SounDigital放大器的音质和效率。基于GaN的放大器在提供高性能的同时,可以减少75 W的功率耗散,使散热器体积缩小 50%。此外,在不影响性能的前提下,整个系统的体积缩小了40%。CoolGaN™晶体管进一步提高了音频质量,使总谐波失真(THD)降低70%,实现了更加精准、细腻的声音体验,并通过减少40%的待机电流大幅提升了能效。

 

供货情况

点击 这里了解有关英飞凌GaN晶体管技术的更多信息。

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFPSS202502-061

Press Photos