英飞凌承诺制定科学碳目标并将气候战略扩展至供应链
【 2024 年 1 月 15 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX /OTCQX代码:IFNNY)宣布将致力于制定科学碳目标,进一步扩展气候战略。英飞凌正向着在2030年实现碳中和的目标稳步迈进,该目标包含与能源相关的直接和间接碳排放(范围1和2)。截至目前,英飞凌的相关碳排放量与2019年的基准相比已经降低了56.8%。现在,英飞凌又制定了更加宏伟的目标,旨在将公司的气候保护工作延伸到供应链(范围3)。
负责可持续发展的英飞凌科技首席数字化转型官Elke Reichart表示:“低碳化是英飞凌的指导原则,我们在该领域已经取得了巨大的进步。此次承诺制定科学碳目标标志着我们在推进低碳化方面又迈出了重要一步,并始终遵守全球为应对气候变化而制定的国际公认标准。英飞凌积极邀请供应商一起携手共进,制定各自的碳减排目标,从而推动低碳化进程。整个价值链的合作、透明全面的数据,以及全球标准是切实解决气候变化问题的基础。”
自2019年以来,英飞凌的营收增长了一倍,而二氧化碳排放量(范围1和2)却降低了一半。英飞凌能够实现碳减排的主要原因是采取了节能措施、全面的PFC减排措施,以及在运营中转用可再生能源。从比例上来看,采用可再生能源的贡献最大。2023 年,英飞凌在该领域达成了又一重要里程碑:继欧洲和北美的生产基地分别于2021年和2022年转用可再生能源之后,英飞凌在亚洲最大的两座生产基地——马来西亚居林工厂和马六甲工厂现已转用绿色电力。
科学碳目标倡议(SBTi)是各个领域的企业和组织采取大规模气候行动的基准。该倡议为企业减少温室气体排放提出了明确途径。科学碳目标必须符合最新的气候科学,才有望实现《巴黎协定》的气候目标,即将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2°C之内,并为把升温控制在1.5°C之内而努力。SBTi是碳信息披露项目(CDP)、联合国全球契约、世界资源研究所(WRI)和世界自然基金会(WWF)的合作项目。
早在2020年,全球领先的功率系统和物联网领域的半导体制造商英飞凌便制定了在2030年实现碳中和的目标(范围1和2碳排放),该目标符合科学碳目标的要求。随着气候战略扩展至范围3,英飞凌正在与供应链合作伙伴密切协作并特别强调进一步提高数据的可用性和准确性。
About Infineon
Information Number
INFXX202312-040