英飞凌成为全球首个在安全控制器中采用后量子加密算法而获得Common Criteria认证的公司,携手BSI为量子弹性的未来奠定基础

2025-3-4 | 商业及财经媒体

  • 英飞凌成为全球首个凭借在安全控制器中采用后量子加密( PQC )算法而获得 Common Criteria EAL6 认证的公司
  • 获得国际认证是迈向量子弹性世界的关键一步
  • 后量子加密技术帮助保护数字基础设施免受量子计算机在将来带来的潜在威胁

 

2025 3 4 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)携手德国联邦信息安全局(BSI) [1] 在通往弹性量子世界的道路上迈出了具有里程碑意义的一步。英飞凌成为首个凭借在安全控制器中采用后量子加密算法而获得行业领先认证 Common Criteria EAL6的公司。这种加密算法提高了 eSIM、5G SIM 和智能卡应用(包括个人身份证、支付卡和电子健康卡)的安全性,使其免受高性能量子计算机的威胁。该认证是实现未来日常生活量子安全过程中的一座里程碑。

 

预计在未来十到二十年内,量子计算机将变得足够强大,足以破解当前的加密算法,从而危及到大众数字生活的安全。像电子身份证这样目前正在签发且有效期长达多年的文件需要能够抵御未来量子计算机的攻击。现在发送的加密信息和电子邮件亦是如此,因为它们在存储后也会受到量子计算机的攻击。基于模格的密钥封装机制(ML-KEM) [2] 等后量子加密算法专为抵御此类攻击而设计,能够加强数字基础设施的完整性,因此这些算法的安全实施对于抵御传统安全攻击至关重要。

 

英飞凌的最新成就表明,公司致力于提供面向未来的安全解决方案。英飞凌科技安全互联系统事业部总裁Thomas Rosteck表示:“凭借在后量子密码学领域的创新和对算法开发的积极贡献,英飞凌在寻找与时俱进的PQC解决方案过程中发挥着不可或缺的作用。量子计算机无疑将成为现实,因此,我们需要果断推进向后量子加密技术的迁移。成为首家获得Common Criteria EAL 6后量子安全认证的公司,既表明了英飞凌在后量子世界中保护关键基础设施和帮助维护客户数据安全的决心,同时也进一步巩固了公司在安全行业的领先优势。”

 

 

德国联邦信息安全局(BSI)局长Claudia Plattner表示:“量子计算机带来的威胁正日益趋近真实而紧迫。BSI一贯支持并要求使用后量子加密技术,以确保文件和应用的长期安全。因此,推出适用于众多日常应用的量子安全IT产品是一座真正的里程碑!”

 

Common Criteria国际标准提供了全球认可的IT产品和系统安全指导方针与要求。BSI通过对英飞凌PQC算法的安全实施进行Common Criteria EAL 6认证,强调了抵御传统攻击(如故障攻击)和量子计算机攻击的重要性。采用ML-KEM 算法的TEGRION™安全控制器是英飞凌最新的28 纳米安全控制器系列,该控制器基于英飞凌革性的安全架构 Integrity Guard 32。Common Criteria计划由多国政府联合制定并得到全球各国政府的认可。该认证可由不同的国家机构进行。英飞凌的TEGRION™安全控制器已通过德国 BSI根据德国认证计划进行的评估和认证。

 

EAL6高级评估保障等级表明产品或系统已经过可证明其安全声明的全面、严格评估。获得认证的安全控制器集高性能处理能力和先进加密功能于一身,为后量子加密技术奠定了坚实的基础。凭借这项认证,英飞凌树立了业界新标准,为后量子加密技术的广泛应用和更加安全的数字未来铺平了道路。随着PQC时代的迅速到来,英飞凌将继续致力于开发更加先进的量子弹性解决方案。

 

[1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik / 德国联邦信息安全局

[2] 基于模格的密钥封装机制(ML-KEM)是一种后量子密钥封装机制,该机制通过兼顾格问题的难度与模代数结构实现安全的密钥建立和封装。

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202501-043

Press Photos