光线是地球生命的最重要前提条件之一,植物需要阳光来进行光合作用。日出日落如人的心跳节奏一般。光线会影响我们的心情,并调节我们的身体机能,不管我们是入睡还是醒来。我们利用人造光来度过一天中黑暗的时间。
照明已经成为我们日常生活中的一部分,其中包括高科技照明光源。尽管如此,在落后国家人们往往无法使用高科技照明光源,他们使用的传统光源,比如煤油灯,会对环境造成破坏。现在,现代化照明技术也正在向这些国家走近。
夜晚一片漆黑,斯里兰卡红树林的上空繁星点点。在这片位于印度洋的沿海沼泽地,一位捕虾人正在工作。每天当他早起工作时,岛上的大部分人还在熟睡。每晚,他会划船穿梭于红树林中捕虾。他利用照向水里的灯光来吸引虾,使虾困在捕捞用的篮娄中。
乍看之下,他和岛上渔民的常规工作方式也没有什么不同,但是他使用的灯却采用了创新技术:发光二极管,也就是LED。得益于防水的LED灯,今晚这位渔民收获了数百只虾。
随着渔民在太阳升起时结束捕捞工作,几个小时后欧洲的一名商人开始了他的一天。
床头闹钟上的LED灯慢慢照亮卧室,将他从深度睡眠中慢慢唤醒。当他走向门厅时LED灯自动点亮。
系统可自动让灯光亮起,但是仅仅是在需要的时候。半导体照明解决方案的另一个益处是:灯光可立即点亮,没有任何延迟。
在朦胧的日光中,这位商人出发去上班,车头LED灯为他照亮前方的路。明亮的街灯确保他能在早高峰繁忙的路网中找到一条畅通的道路。
当他驾车抵达停车场时,运动探测器被激活,停车场的照明灯自动点亮。停车信息系统用红灯表明车位被占用,用绿灯表明车位空闲,这使得能很轻松地找到空车位。
当这位商人上楼后,停车场的照明灯自动熄灭。照明灯的自动关闭是通过采用微控制器和传感器的现代化照明管理系统实现的。而此举也可大大降低能耗。
当他抵达办公室时,屋顶照明灯和台灯自动点亮,它们的照明亮度在一天中根据光照情况有所不同。
灯光颜色可根据不同的时段和人的生物节律进行调节,这是通过将白色LED与彩色LED灯融合在一起实现的。当下午阳光通过窗户照进室内,智能照明系统会调暗台灯或者彻底关掉。
在秋冬两季,当阳室内光照更少时,这能最好地利用日光,并根据不同时段的光照情况调节办公室的照明亮度。
当商人离开办公室时灯光自动熄灭,这可节省大量能源。
既节能亮度又高的LED技术可帮助公司大大降低办公楼的用电成本。此外,与传统照明方式相比,LED很少需要维护,这又降低了运营成本。而合适的智能灯光控制系统可大幅降低用电成本,因为灯光可自动调暗和彻底关闭。
此时,商人已经回家在沙发上休息了。 他用智能手机调暗起居室的灯光,而英飞凌照明技术再次在此一展身手。利用由控制器控制并基于半导体的可调光LED灯,他可以轻松快速改变室内氛围,以适应他的心情。而这些离开半导体是无法实现的。
对于斯里兰卡的渔民而言,家庭照明采用这些现代化的照明技术可能还有些遥远。但是未来可期:LED技术将继续向全球普及。
正如白炽灯曾经带来全球技术飞跃一样,如今新型光源将取代白炽灯。LED就是生活之光。
您是否想过用LED灯替换您的所有白炽灯?
您不仅可以省钱,还可以帮助减排导致全球变暖的二氧化碳,从而保护环境。
请填入您家中白炽灯的数量。
Price per bulb 1€, lifespan 1 year.
Price per bulb 8€, lifespan 15 years.
The luminance of the two bulbs is nearly the same with the mentioned wattage.
Basis for the calculation are approx. about 1,000 hours of luminance per year.
One kilowatt hour (kWh) costs approximately 0.288€.(1)
The CO2-emission is around 0.559 kg per kWh.(2)
(1) Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft, http://strom-report.de/strompreise/#strompreise, 10.06.2015
(2) Umweltbundesamt, http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energieversorgung/strom-waermeversorgung-in-zahlen, 10.06.2015.
This savings calculator is based on average values and declarations of the lamp producers. Real values may deviate.
这种高度现代化同时也非常环保的照明技术,正在逐步取代斯里兰卡渔民过去使用的煤油灯,目前这个岛国的渔民还在广泛使用煤油灯。
传统煤油灯会消耗大量燃料:斯里兰卡8.5万名渔民每年的燃烧量约3,000万公升,足以加满100架空客A380的油箱,每年产生7.5万公吨的二氧化碳。
得益于低成本的防水LED灯,如今渔民可以采用创新的照明技术,同时保护敏感的生态系统不因煤油的泄露和二氧化碳排放而被破坏。这种LED灯的开发是"LED Light for You"活动的一部分。
在德国,路灯的用电量平均而言几乎占城市照明总用电量的40%。与使用传统路灯相比,采用LED路灯可将城市照明用电成本降低80%。
这就是为什么越来越多的德国城市意识到节能LED技术的优势并转而采用LED路灯的原因所在。
据德国能源署称,如果德国所有办公楼都换成LED灯,每年将可节省用电成本5亿欧元,这相当于德国每年圣诞照明用电成本的5倍。而这完全取决于创新照明系统。
譬如,可针对高压谐振控制器开发经济实用的“LED驱动器”,用于40-300瓦照明系统。
这些驱动器可对市电进行转换,为LED提供必要的恒定直流电。这可以明显降低用电成本,尤其是密集照明区域,比如工业厂房和仓库、办公楼、街道或公共区域。
2015年,这种宝贵的能源形式被万众聚焦,尤其是媒体:联合国正式宣布2015年为“国际光之年” (IYOL)。此举旨在推广现代照明技术,以降低全球能耗,提升环保意识。英飞凌作为节能LED技术和灯光管理领域的专家参与其中。
联合国“国际光之年”活动将帮助在全球推广LED技术。而英飞凌是一个完美的合作伙伴:作为现代化节能LED技术和智能灯光管理领域的专家,我们为公司以及私人用户提供支持。我们的解决方案可帮助他们节省资金,保护环境。
更多关于联合国国际光之年活动的信息,敬请访问: 2015国际光之年官方网站.电子半导体可确保LED灯中从电能到光的最佳转换。仅需少量电能就能使LED灯点亮,这使得LED灯成为最节能的照明设备之一。取决于所用的材料,LED灯可发出不同颜色的光。
更新于:2016 年11月