数字化转型进行得如火如荼。它将给我们的生活带来哪些改变?
如今,我们不再需要播放唱片或CD,成千上万的歌曲就能从智能手机上悠扬而出。我们不再需要按开关,用平板电脑就能控制客厅的灯。我们通过互联网就能获取所有人类知识的总和——这些通常塞满图书馆的知识,如今却能装到我们口袋里。 30年前,几乎无法想象我们今天将生活在数字化转型的时代。
购物、银行和约会:这些日常事务也被数字化,从而能够迎合我们的喜好。而在工作方面,变化同样非常广泛。工厂通过物联网连为一体,而机器人 与人并肩协作。而且办公室也变得越来越智能化:例如,当房间里有很多员工时,暖气会自动调小。
所有这些都可以归为“数字化转型”。这一变革正进行得如火如荼。研究表明,现有联网设备总数约为270亿台,这一数字到2025年将增加到750亿台左右——而这其中不仅包含智能手机,还有家居物品和汽车。许多人常挂在嘴边的一个词便是物联网( IoT),这是数字化转型的一个重要子领域。
由于如今的移动网络可能被不断增多的海量数据压垮,所以许多新技术正在涌入市场,其中包括 5G和窄带物联网( IoT)等无线标准。这些标准创建的速度将对数字化转型的进程产生重大影响。
不一样。按照定义,数字化仅指模拟信息被转换成比特和字节。而“数字化转型”是指我们生活和工作方式所发生的深刻变革。这两个词在日常用语中经常被用作同义词,而数字化往往意指转型和文化变革的整个过程。
数字化转型可以带来新的经济增长机遇。过去,工厂只能反反复复地生产同样的产品;而如今,汽车等产品已能按照客户的愿望进行定制,且成本并不高昂。 这种个性化定制之所以能成为现实,是因为不仅机器人、机器和系统彼此相连,公司也能互联互通。互联互通可加快沟通速度,从而实现流程的同步。据德国工业联合会( BDI)估计,如果工业朝着正确的数字化转型方向前进,那么到2025年,德国将有可能创造4,250亿欧元的增值,而整个欧洲将能创造高达1.25万亿欧元的增值。
但是,数字化转型仅仅是为了经济增长的最大化吗?并不是,数字化转型也能提高生活品质。数字技术可让老年人获得更多独立空间和安全感。例如,智能手表会在需要服药时提醒他们服药。而装在天花板上的联网传感器可以检测到他们跌倒的情况,然后在必要时自动向急救部门发出呼救。数字化转型也让人们无需亲自前往公务机关办理业务。德国已依法作出承诺,自2022年起,公民可以在线提交证明文件,及履行向中央政府、联邦各州和直辖市报告的义务。
然而,数字化转型也有其不利之处:随着接入互联网的设备达到数以亿计,网络犯罪分子的攻击手段也在变多。有些居民在自己屋里安装联网摄像头,以便外出时能用智能手机查看家里是否一切正常。但如果安全级别不够,攻击者则有可能进入摄像头,为入室盗窃做准备,或者从住户的私人空间录制视频来敲诈住户。
医院也必须防范网络犯罪。如果患者资料是被存放到IT系统而非纸张上面,则网络安全将是最根本的必要条件。否则,攻击者即可通过互联网擅自查看、更改或加密这些敏感数据。这会导致医生和护士不再清楚哪位患者在用哪种药物以及用多大剂量。
随着越来越多的流程被数字化,工业也面临着这样的挑战。根据行业协会Bitkom的数据,德国75%的企业在2019年表示,它们在前两年受到过数据盗窃、工业间谍或破坏活动的影响,而这一数字在2017年仅为53%。结果是高达1029亿欧元的经济损失。这是在全球范围内都能看到的一个趋势。德国保险公司安联集团( Allianz)开展了一项调研,调查来自约100个国家的2700多名风险专家,结果显示,网络犯罪目前是全球企业面临的最大商业风险,排在关税、贸易战和制裁之前。
为了保护公民和企业,企业界和政策制定者阐明网络安全的概念很重要。英飞凌凭借合适的安全解决方案为此提供支持:超过3.5亿台联网设备已在使用英飞凌的安全控制器来保护数据和网络安全。
数字化转型也在向交通领域渗透,比如找地方停车。世界各地的城市最近都开始在停车位安装联网传感器。 app 然后可将司机引导至空车位。这是数字化转型对环境也有益处的地方:车主们不再需要开车四处寻找停车的地方——找停车位是很令人头疼的事,会增加交通流量和二氧化碳排放量,尤其是对大城市而言。
由于数字化转型,机器甚至能代为完成转向、加速和刹车动作。自动驾驶汽车不再是白日梦了。这一点从美国的亚利桑那州就能可见一斑,Waymo公司已在该州推出自动驾驶出租车。出于安全考虑,驾驶员仍需呆在车里,但机器人已能自动驾驶大部分路程。这一切离不开能记录环境数据的3D摄像机、雷达和超声传感器的助力。通过结合互联网服务,如地理信息服务和导航程序 HERE,最终能获得一种引导汽车穿梭在车流中的人工感知手段。专家们称之为“高级驾驶辅助系统”( ADAS)。
然而,这类连接也会产生新的安全风险。毕竟,汽车遭到网络攻击并被操纵是完全有可能的。例如,指示灯因被操纵而在不该亮灯的时候亮起。汽车也可能受到远程控制。英飞凌正与众多合作伙伴一道,为最大限度降低安全风险而创造合适的解决方案。硬件和软件解决方案相互协调与配合,从而满足当前和未来的安全需求。
由IDC公司和希捷公司开展的一项研究显示,数据量会随着数字化转型的进程而增加,全球数据总量到2025年预计将达到163 ZB。1 ZB 是10亿TB,所以163 ZB 就等于163,000,000,000,000,000,000,000字节——要存储如此海量的数据,只有在全世界范围内创建更多、更大的服务器场。
挑战:大型数据中心非常耗电。根据能源机构NRW的数据,到2025年,德国运行服务器和数据中心所需的电力将达到164亿 kWh;而在2010年,这一数字仅为105亿 kWh。相比之下:德国一个两口之家住在公寓楼里,每年平均只需消耗大约2500 kWh 电能。如此看来,164亿 kWh大致相当于650万个两口之家一年的用电总量。
不仅存储数据需要大量耗电,冷却服务器也需要消耗许多电能。原因在于:服务器运行时会产生大量废热,如果是用低能效的转换器更是如此。
节约用电不仅符合经营者的利益,对环境也有益处。为了使冷却更简单、更高效,服务器因此通常被建在寒冷地区。微软甚至将服务器沉入苏格兰海岸的水下,以尝试利用冷水来冷却服务器。英飞凌高效节能的半导体可确保给这些服务器场供电的成本被进一步降低。
另一种提高能源利用效率的方法是:电表在物联网时代可以相互连接,从而转变为智能电表。智能电表能实时测量与电网相连的用电设备的耗电量,而无需人工到现场抄表。这是智能电网需要达到的一个关键要求,如此才能优化不稳定的可再生能源发电的分配。