目前,地球人口总数已达到 75 亿。根据联合国的一项研究,2030 年地球人口总数将达到 80 亿,2050 年这一数字将达到 100 亿。此外,向城市以及大都会区域移动的人口数量正在增加。城市为人们提供的美好的职业前景、丰厚多彩的文化生活以及各种休闲活动吸引着许多人加入其中。全球已有超过一半的人口居住在城市,到 2030 年居住在城市的人口将占全球总人口的 60%。大都会区域的生活空间变得日益狭小。为保持出行的顺畅与便利性,采用提供智能票务解决方案与数字支付选择方案的未来型公共交通系统,对城市发展而言是不可或缺的重要因素。
我们的日常生活以及无数的例行任务正变得越来越数字化。我们希望自己能过上尽可能舒适的生活,我们正在加速融入数字化世界的步伐:我们可以在平板电脑上阅读早间新闻,可以在线购买与支付午餐。在下班回家途中,利用智能手机上的推送通知,我们能够了解交通堵塞与延迟情况。我们还通过应用程序购买地铁票与有轨电车票。
智能手机、平板电脑以及佩戴型智能装置占据数字化发展的核心地位。这些智能装置成为数字世界与我们之间的接口。利用移动装置,我们可以接收与分享各自信息,获得各种服务。这体现了一种日益发展的趋势大流:我们的钱包里塞满各种卡片和票券的日子已远去。“多功能一体化”或“多应用”成为日常的关键词。只需一张智能卡或一部智能手机,我们就可以支付各种服务费用,如地铁票或打包带走的咖啡。我们还能通过这种智能方式进入办公大楼。
现在售票系统与其他服务的集成度日益提高。我们甚至可以用同样的智能卡或智能手机应用程序来支付小额款项,并用来识别自己的身份。我们还可以通过这种方式获得积分或进入高楼(如,办公楼)。零售商、银行以及政府部门正在将智能手机上的多应用程序整合至其运营或服务中,且集成度日益提高。利用多应用程序的这一趋势令许多服务变得更加吸引人。但是,从长期来看,仅在提供商使用安全、开放、灵活的系统的情况下,他们才能让自己的服务具有说服力。
公共交通对提高城市的吸引力与居住适宜性尤为重要。现代技术助力人们满足日益复杂的各种要求。现在比以往任何时候,我们都更加渴望获得一种舒适的出行服务,远优于巴士与火车所能提供的传统服务。在繁忙的站点进行汽车共享与自行车租赁,增加了随时持续出行的机会。是否将所有这些理念融合,同时提供富有吸引力的多元化支付方式,决定权在于提供商。
移动电子票正在不断取代体育与文化活动门票以及公共交通纸质票。近距离无线通信 (NFC) 技术也在日益频繁地应用于航空与长距离交通。人们利用智能手机或佩戴型装置来读取、传输以及验证电子信息。虽然近距离无线通信的发展在近几年变缓,但我们现在就可看到未来必将沿着此方向发展,这一清晰趋势毋庸置疑。尽管到目前为止 NFC 技术在美国的应用一直低于预期水准,但人们已可以在欧洲与亚洲经常看到 NFC 技术的踪影。特别在日本与韩国,人们喜欢用新方式进行支付:非接触式方式。
数字时代正在对我们的支付方式进行大刀阔斧式革新:在线商务与移动应用程序的发展推动着移动支付需求不断增加。特别是在大都会区域,快捷且舒适的支付方式显得至关重要。利用智能手机、可穿戴设备或非接触式卡进行支付的方式将不断替代现金支付。到 2020 年,将有 60% 以上的交易使用非接触式技术(如 NFC 技术)完成。除商务外,这一趋势还主要体现在公共交通上。在全球,不少交通运输公司正在为其系统配备标准化非接触式票务应用。因此乘坐巴士与火车对每个人来说都变得更方便。这就是人们所说的“边通过边支付”的快捷方式——无需收取现金,无需输入 PIN 码,无需采用接触方式。
但是,移动支付如未采取充分的防护措施,有可能成为犯罪份子从事犯罪活动的缺口。鉴于此,英飞凌推出了各种性能强大的芯片,这些芯片助力通过智能手机与非接触式卡进行的移动支付变得更快、更可靠、更安全。
多功能客制化售票系统对未来的公共交通而言至关重要。提供商必须始终确保其系统同时可支持新的智能卡与移动设备。各个交通运输公司自有的售票系统几乎难以满足这一要求。原因很简单,操作过于复杂,成本过于昂贵。为了能在今后保持应用灵活性,因此必须制定开放式标准。这些标准可在众多交通运输公司之间进行共享,从而能够实现更高效的发展。因此,英飞凌努力开发基于开放式标准的各种智能移动解决方案。只有采用灵活且安全的售票系统的交通运输公司才能够适应未来需求。
互联的多功能移动设备与新服务让交易变得更快捷、更舒适。但同时也带来了一些隐患:用户的银行账户、业务以及用户数据可能被未经授权的人员窃取。正因如此,移动应用中的安全极为重要。磁条型卡片向芯片型智能卡转换后的实际应用已表明后者可有效降低卡片被滥用的情况。现在全球有一半此类智能卡采用英飞凌经认证的芯片。这些芯片为用户数据与交易提供了有力保护,可防止未经授权的访问与操纵。
作为公共交通开放式标准 (OSPT)联盟的成员,英飞凌同时致力于提升公共交通安全性。该联盟制定了 CIPURSE™ 开放式标准,使移动售票与访问控制变得更安全。所使用的算法可以达到极高的安全要求。各-地政府及机场也采用这些算法来保护机密或敏感信息的使用。Korea Airport Corporation 的三个机场目前采用英飞凌提供的安全芯片。电子访问控制功能对身份证进行读取,仅允许获得授权的机场工作人员访问相关信息。
西班牙巴塞罗那周五早上 8:45:Linda Torres,22 岁,来自 Vilafranca del Penedès,该地距离巴塞罗那约 1 小时车程。她在巴塞罗那大学学习经济学,目前在进行第三学期的学习。现在她正在去上课的途中。地铁站又是十分拥挤,人群在缓慢地向前移动。结果她错过了需搭乘的地铁。“嗨,Angela,你能否帮我在你旁边保留一个座位,我迟到 10 分钟。”Linda 最好的朋友 Angela 一直随身携带手机,因此她立即回复:“没问题!顺便问一下:下午你有什么安排吗?我想和德国交换生一起去 Güell 公园。”“为什么不去?”我很乐意去。听完课后,我还要参加统计学研讨会。之后我们在 Vallcarca 地铁站碰面。我们稍后讨论这个问题!”
巴塞罗那的公共交通系统发展得较为完善,提供各种地铁线路、有轨电车、用于本地及长途交通的巴士与火车。作为西班牙第二大都会及强大的经济中心,巴塞罗那吸引着越来越多的人进入该城市,这些人群同时具有现代移动需求。谁都不愿意在高峰时间在入口处排长队等待,或被交通堵塞困住。因此巴塞罗那已在为适应未来需求提前进行准备。
“这是 Michael 和 Lukas!这是 Linda。”在研讨会结束后,在到达商定的地铁站后,Angela 介绍了各位朋友。天气暖和,很舒适,散步给人带来完全放松的感受,城市的美景美不胜收。“哇!”Lukas 兴奋地发出惊叹。巴塞罗那的确是一座美丽的城市,有数不尽的景点、酒吧,还有美丽的海滩。每个人都在兴致勃勃地欣赏美景,这时 Linda 看了一下她的智能手机,并滚动查看当地新闻:交通运输公司 ATM (Autoritat del Transport Metropolità) 计划对售票系统进行大规模调整。Linda 在查看新闻时仅视为边注消息的这一举措将在 2018 年让这座城市的许多居民体验到更便捷的生活方式。
为了应对人口增长问题并为迎接未来做好准备,ATM 将对其售票系统进行全面现代化更新,首先从机场线路着手。该项目称为 "T-Mobilitat"。利用“多功能一体化”服务,人们可通过应用程序与智能卡购买车票。地铁、城市收费公路、巴士、租用的自行车以及停车场只需一张智能卡或一部智能手机便可轻松使用。ATM 将逐步无缝部署该新型售票系统。这一举措不仅能够让这家交通公司变得更加灵活,而且将帮助他们降低成本。居住在巴塞罗那大都会区域的 500 万人每天都将体验舒适的感受与电子支付方案的便捷性。
俄罗斯 Angarsk,周五下午 5:10:71 岁的 Sergej Iwanow 自少年时作为木匠学徒就一直居住在这个小城。他有两个儿子和四个孙子/孙女。最小的孙女 Aleksandra 今年 10 岁,在离家几个街区的全日制学校上学。她的父母都是专职工作人员,很少在晚上 7 点前到家。因此,Sergej 经常照顾这个孩子,直至孩子父母到家。Sergej 没有驾照。不过,他喜欢使用这个小城的公共巴士系统。作为老人,他有权从社会服务机构获得智能卡,利用这种智能卡他可以乘坐公共交通工具出行。
智能卡中的必要安全组件用于确保所有数据受到保护。出行情况不会传输至社会服务机构,交通运输公司也不能获取敏感数据。这种智能型售票系统提供月票、年票以及简单的日票,不仅生活在 Angarsk 与 Izhevsk 的人们可以享受到这一系统带来的益处,居住在俄罗斯其他七个大都会区域的 200 万人也能从中受益。该系统可实现高度安全性能,同时可为运营商带来成本效益。该系统由俄罗斯第二大自动化交通费用收取集成商 Udobny Marshrut 部署。
“你饿了吗?要不要给你弄点吃的?”Sergej 是位非常细心的祖父,他很乐意照顾 Aleksandra。Aleksandra 也是每天乘坐巴士,使用社会服务机构提供的智能卡享受相关益处。作为学生,她也有权在使用公共交通工具方面享受一下特殊待遇。这对她父母而言也起了很大帮助。
乘客的加密车票信息存储在系统中,可以进行快速验证。在检验有效性时,工作人员只需读取客户信息或检查身份证。此外,公共交通公司还可根据需要随时向该应用程序添加更多功能,如时间表。通过这种方式 Aleksandra 与 Sergej 能够更好地了解如何安排在这座城市的出行。
美国 Steilacoom,周五晚上 8:30Peter Johnson,28 岁,是西雅图一家广告代理的员工;他的女友 Susan Cohen,27 岁,是加州一个小镇的护士。他们在一起度周末,一起待很长时间。由于异地原因,他们通常只在周六与周日见面。不过,Peter 已为他们交往三周年纪念日安排了特别的事项。因此,他们两个在周五就休假。Ketron 岛屿,距离美国西海岸Steilacoom 不远,是一座小型天然岛屿。在幼年时,Peter 就经常与他的父母来这里玩。现在他和 Susan 一起在这座田园诗般的美丽岛屿中一起度过一天。然后他们再次乘船返回陆地。值得一提的是,现代售票系统确保了 Peter 与 Susan 能够舒适地登船与乘坐。
HMS Ferries 公司推出基于开放式标准与英飞凌安全芯片的售票系统,为乘客带来不少益处。乘客可根据自己的喜好在智能手机上购买电子票,或购买纸质船票。此外,他们还可在线或在轮渡码头购买相应的 QR 二维码。由于船票检验快捷,乘客的登船流程大大加速。这种系统提升了信息安全与数据保护,最大程度降低信息滥用风险。在美国,公共交通采用基于账户的售票系统的趋势变得日益重要。
在短暂搭乘后,Peter 和 Susan 身心放松地到达 Steilacoom,饶有兴致地回味他们度过的美好一天。现在他们感觉饿了,因此他们出发前往西雅图市中心共用晚餐。“我非常想吃比萨!”,在度过愉快的一天后,Peter 与 Susan 驱车前往他们青睐的一家意大利餐馆,在那里舒适地享受一天的最后时光。
公共交通领域正在迅速发展,依赖移动性基础架构,目前面临着众多运行系统不相容、灵活性差的问题。为改变这种状况,需要制定开放式标准。当前的公共交通系统通常依赖特定的供应商及其硬件。要维护与发展这种系统,不仅耗时,且成本高昂。长期信任并依赖单一系统提供商会导致灵活性降低,这又会导致难以快速部署新技术。基于近距离无线通信 (NFC) 技术的售票系统正在快速地得到广泛应用,再次显示灵活性差的专有系统的各种缺点。
许多公司正面临着做出这一决策:长期性摒弃使用其封闭式系统,而采用开放式标准。这些标准可根据它们的需求进行调整,实现快速匹配。为此公共交通开放式标准 (OSPT) 联盟制定了 CIPURSE™ 开放式标准,拥有 70 多个成员。各个交通运输公司可借助众多技术提供商、专家以及系统集成商来设置适用于当地公共交通的支付系统。英飞凌为这些公司提供最广泛的不同解决方案。这家技术型公司让公共交通的售票系统变得更加安全、更加灵活,满足未来需求。
CIPURSE 标准可方便地集成至移动系统与卡式系统。”
更新于:2017 年7月