英飞凌AURIX™系列


1999年,英飞凌推出了第一代AUDO(AUtomotive unifieD processOr)系列。这款32位TriCore™微控制器基于统一的RISC / MCU / DSP处理器内核,是一款计算能力强的产品。此后,英飞凌不断发展和优化这一理念 – 目前,该产品系列发展到第六代TriCore™。

得益于卓越的实时性能,以及嵌入式安全和安全功能,TriCore™ 系列是适用于各种汽车应用的理想平台。随着AURIX™系列产品的推出,TriCore™的成功得到了延续。在AURIX™产品中,功能层面的易用性和安全支持、大幅度性能提升、高度可拓展性以及前瞻性安全解决方案得到了全面体现。
全新的AURIX™ 系列产品采用65纳米嵌入式闪存技术,为要求苛刻的汽车应用环境提供了卓越的可靠性。此外,双前端理念在该产品中得到了延续。与前几代产品相同的是,客户同样可以在安全软件的配合下实现满足SIL/ ASIL安全标准的方案。
技术文档
评估板
描述
- 1 个效率功率32位标量 TriCore™CPU 可在汽车全温度范围内以高达 200Mhz 的频率运行
- 高达 2MB 闪存和 192KB RAM
包括
- AURIX™ 应用板
- 链接到免费的Tricore入门工具链,包括准备开始的前三个步骤
安装工具
设置硬件
编写、编译、调试您的第一个程序
板特征总结
- LCD XGA 显示器320x240
- 迷你 SD 卡插槽
- SPI 实时时钟,具有警报、 SRAM 和唯一的 MAC ID
- 板载 microUSB 调试/闪存连接器
- Accustic 蜂鸣器
- USB 至 UART 桥接
- 以太网千兆 PHY(如果设备支持以太网)
- LIN 收发器
- 高速 CAN 收发器
- 4个低功率状态 LED
- 多电压安全微处理器电源
- 通过 USB 或单独电源供电
连接器
- 标准电源连接器
- 用于 ASC0 接口和调试的 MicroUSB 连接器
- RJ45 Ehernet 连接器(如果设备支持以太网)
- 用于 JTAG (片上调试系统)的16引脚接口
- 用于 DAP 的10引脚接口(调试访问端口)
- 用于 LIN 的10针2x5 接口
- 用于 CAN0 的10针2x5 接口
- 2 x 40 针连接器,具有 I/O 信号 RM2.54mm
封装
目标应用
- 摄像头
- 24GHz 雷达
- 77GHz 雷达
- 传感器融合
- 车身控制模块
- 网关
- 域控制
- 操纵
- 电动制动助力器
- 制动车辆稳定性控制
- 电动停车制动器
- 安全气囊
- 悬挂系统
描述
M CPU 时钟:200 MHz
包括
- 评估板 (TriBoard)
- USB 电缆
- 电源
- 扩展板
- 免费 TriCore 输入工具链
- 入门三步骤
安装工具
设置硬件
编写、编译、调试您的第一个程序
板载接口
- 标准电源连接器
- 用于 ASC 接口的微型 USB 连接器 (ASC0) 和 miniWiggler
- 用于以太网的 RJ45 连接器
- 用于 JTAG 接口的 16 引脚接头 (OCDS)
- 用于 DAP 的 10 引脚接头
- 用于 LIN 收发器 (LIN) 的 10 引脚 (2x5) 接头
- 用于 CAN 高速收发器(CAN0 和 CAN1)的 2 个 10 引脚 (2x5) 机头
- 用于 FlexRay (ERAY-A 和 ERAY-B)的 2 个 10 引脚 (2x5) 接头
- 4个 80 引脚连接器(公头) +4个 80 引脚连接器(母头),带所有 I/O 信号
- 可选 ETK 连接器
- 适用于 HSCT 的可选 10 引脚 (2x5) 插座
- Aurora 连接器(仅限仿真设备)
封装
目标应用
- 域控制
- 高级驱动辅助系统
- 高端 ESC
- 传感器融合
- 发动机管理系统
- 传输控制单元
- 逆变器
- 电池管理系统
开发工具
企业名称和详情介绍 | 产品名称 | 描述 |
---|---|---|
![]() |
AURIX™免费工具链 |
|
![]() |
适用于 TriCore™/AURIX™的 TASKING VX 免费工具集 |
|
![]() 劳特巴赫 |
TriCore™的OCDDS调试器 |
|
用于TriCore™的内电路仿真器 |
|
|
TRACE32-SIM |
|
常见问题
1. AURIX™系列最高出到多少了?
AURIX™现在已经推出第二代产品了,即AURIX 2G,即TC3XX系列,在凌理尽知版块中文视频讲座中有AURIX™ 2G的介绍。
2. AURIX™ TC系列用什么工具调试?
IDE就是HIGHTEC,TASKING这些;仿真调试的话 可以选择PLS+UDE或者劳德巴赫,但都价格略高,miniwiggler 也可以应对一些下载和简单调试的场景。当然,生态圈里面的一些开发板有板载的调试器也是可以调试的。
3. 如何获取AURIX™芯片的数据手册和用户手册? 如何获取对应的ILLD驱动呢?
英文资料比如数据手册和用户手册等可以关注“英飞凌汽车电子生态圈”官网微信,点击菜单“我的生态圈”-“会员中心”查看“AURIX™资料获取”;中文资料,比如应用笔记,视频学习资料,工具调试等可以去本网站“凌理尽知”去查看。礼品兑换里,还有“AURIX™三天入门”书+视频,可供学习参考。
技能培训
AURIX™单片机培训:英飞凌AURIX™, 助你腾飞
英飞凌与高校的联合实验室自2014年11月开始设置AURIX™培训课程。通过开发工具介绍、功能模块讲解、软件例程上手练习等环节,实现AURIX™的快速入门到精通。