基于AURIX 2G的以太网通信技术开发

应用领域/适用场景:ADAS、动力域控制器等相关领域开发
方案亮点:低成本、高带宽、灵活的拓扑方式以及成熟的高层协议;符合AUTOSAR规范的以太网通信技术探索,实现了以太网通信中的DoIP协议
方案详情:
车联网时代的到来,使得基于CAN总线的OBD接口已经难以承受诊断通讯负荷,车载以太网凭借其低成本、高带宽、灵活的拓扑方式以及成熟的高层协议被纳入到整车总线中。
本方案以AURIX 2G平台为基础,进行符合AUTOSAR规范的以太网通信技术探索,实现了以太网通信中的DoIP协议,诊断总体速率是CAN诊断的100~200倍,网络传输速率是CAN总线的300~400倍。
同时本方案也可实现基于TCP/UDP协议的数据通信,以及XCP on Ethernet标定协议,实现高速测量和标定ECU内部变量。
该方案可广泛应用于ADAS、动力域控制器等相关领域开发。