iMOTION™ IMC300增加Arm® MCU,旨在实现最佳灵活性
2020-02-21
2020年2月18日, 德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)发布IMC300全新电机控驱动控制器系列。该系列将iMOTION™运动控制引擎(MCE)和新增的基于Arm® Cortex®-M0内核的微控制器整合在一起。该系列是对IMC100系列的提升,主要针对有着非常高的应用灵活性需求的变频驱动。这两个系列都采用了MCE 2.0,能助力驱动电机,可选PFC控制功能。通过使用MCE进行电机控制,客户将能把精力集中在完全独立运行于嵌入式Arm®微控制器的系统应用上。
英飞凌经实践验证的MCE 2.0实现了永磁同步电机(PMSM)的高效的FOC(Field Oriented Control)控制。MCE集成了所需的所有硬件和软件构件以及必要的保护功能,从而减少了物料清单(BOM)。它不断完善,通常每年进行两次发布。自主MCU带来了灵活的外设,可满足多种目的,如系统功能、特定通信或驱动监控。针对UL/IEC 60730要求功能安全性的应用,IMC300器件已取得了UL/IEC 60730(“B类”)认证。
产品发布计划
IMC300系列用于具备或不具备PFC控制功能的电机驱动,及可选的PFC控制。其中,采用LQFP-64封装的版本现已批量生产,LQFP-48封装版本则计划于2020年第二季度发布。通过使用iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的两个新控制板,客户将能快速完成驱动逆变器的原型设计。MADK是一款灵活的模块化开发平台,可为高达1kW的电机驱动应用提供丰富的控制板和电源板选项。英飞凌将在2020年德国纽伦堡嵌入式展览会展出全新IMC300系列。更多信息,请访问www.infineon.com/iMOTION、www.infineon.com/IMC300和www.infineon.com/MADK。
英飞凌将参加2020年德国纽伦堡嵌入式展览会
快来2020年德国纽伦堡嵌入式展览会3A展厅第225展位与我们见面吧(2020年2月25-27日,德国纽伦堡)!展会亮点包括自动驾驶和车载监控、无线充电、无人机以及汽车和工业电机控制等解决方案,更多精彩待您揭晓!更多信息,请访问www.infineon.com/embeddedworld。