Infineon 智能功率开关
Infineon®面向汽车和工业应用的低边和高边智能功率开关的全面创新产品组合
Infineon 智能功率开关 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别用于汽车和工业应用的智能功率开关
Infineon®的智能功率开关产品组合包括低边和高边开关,可作为单通道和多通道器件,适用于广泛的12 V、24 V和48 V汽车和工业应用。 这些开关可以很好地取代传统的保险丝和继电器,并提供额外的高级功能,包括诊断和电流检测、更高的可靠性和重启可能性。 当驱动不同类型的负载时,它们提供出色的短路、过流和过热保护。 凭借汽车质量认证和先进的功能, Infineon®的智能功率开关是需要高性能、可靠性和支持功能安全要求的汽车和工业应用的理想选择。
用于汽车和工业应用的智能高边开关
Infineon®的PROFET™智能高边开关为广泛的汽车和工业应用提供解决方案,并提供单通道和多通道开关。 PROFET™ 系列支持 12 V、24 V 和 48 V 汽车应用,通过提供 μs 级快速开关、过载、短路、过热、接地损耗和电源损耗保护,取代经典保险丝和继电器。 此外,不同的 PROFET™ 智能高边开关系列可以防止动态过压,例如抛负载和感性负载关断。 PROFET™ Guard 系列是最先进的智能高边开关系列,可满足汽车电力分配系统的最新需求(例如,功能安全ISO 26262)。 Infineon® Classic PROFET™ 是一个成熟的多功能产品系列,在市场上拥有超过 25 年的历史,具有可选的集成电流检测测量功能。 最后一个产品组合类别是工业PROFET™,专为工业应用而设计,具有出色的能效和坚固性。
面向汽车和工业应用的智能低边开关
Infineon的低边智能开关产品组合包括两个主要产品系列:经典HITFET™和HITFET™+,适用于12 V和24 V汽车和工业应用。HITFET™(高度集成温度保护FET)系列是 Infineon智能低边开关的解决方案。其内置的智能保护功能可防止过流、过压、短路、过热和静电放电 (ESD)。经典 HITFET™ 提供高能量能力,RDS(on) 范围低至 10 mΩ。HITFET™+ 系列采用更小的封装尺寸,具有均衡的短路鲁棒性、高速 PWM 应用中的能量耗散和诊断。
带SPI的多通道智能功率开关和控制器
- Infineon®的多通道智能功率开关和控制器具有SPI通讯功能,支持广泛的汽车和工业应用,包括五个主要产品系列。
- Infineon® SPIDER产品包括用于低电流负载(如LED、低功率灯泡和步进电机)的多通道SPI 驱动,提供一系列的通道和配置选项。
- Infineon® SPIDER+ 系列具有增强的性能和功能,并增强了配置能力。这两个系列在 PWM 输入和电流能力方面都具有很高的可扩展性。
- Infineon® FLEX 系列是一款完全可扩展的多通道低边智能功率开关解决方案,具有 SPI、集成保护功能和高级诊断功能。Infineon
- SPOC™+2是最新一代高边多通道智能功率开关,具有串行接口,提供最先进的诊断和保护功能。它具有很高的灵活性,具有可配置的功能,例如开关速率控制和智能重启策略。 其SPI接口允许通过菊花链配置连接多个设备,以减少GPIO的数量。
用于汽车电力分配系统的栅极驱动 IC
用于汽车电力分配系统的 Infineon 栅极驱动IC系列支持12 V、24 V和48 V的不同电压。EiceDRIVER™ APD产品有一个或两个栅极输出通道。 这些产品的特点是能够并联启动多个MOSFET,并在μs范围内同时切换时间,与传统保险丝相比,这显着提高了电力网络可靠性。 由于功耗低,与继电器相比,它们具有更大的优势。 除此之外,这些产品还提供各种不同的保护机制(例如电线保护)和诊断。
Infineon智能功率开关和栅极驱动器工具套件
Infineon 提供一系列设计资料,包括应用说明、评估板、PCB 设计数据、仿真模型和在线仿真工具。这些材料可以每个产品页面的“设计支持”一章中找到。 此外,我们还为汽车电力分配系统的智能功率开关和栅极驱动IC提供专用工具套件。
Infineon®的智能功率开关和栅极驱动工具套件支持系统架构师和硬件设计人员从构思到实现。 该套件允许用户使用“查找和选择”工具之一为特定负载选择正确的智能功率开关或栅极驱动IC。 与不同的“模拟和建模”工具一起, 可以为相应的产品模拟各种应用场景。 结果可以记录在报告工具中,并使用“配置”工具以及相应的评估板进行验证。
面临设计挑战? 英飞凌开发人员社区全天候为您提供服务,帮助您与全球各地的工程师建立联系和网络。从 Infineon® 支持工程师和专家成员那里获得帮助,随时随地解决您的设计挑战。

- Smart power switches and controllers not only are they key partners for the realization of automated driving but they are also one of the founding blocks of current automotive megatrends.
- They are essential when it comes to supplying and distributing power, as well as protecting devices from excessively high current or temperature.

- Recognize the portfolios of PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ and identify the advantages of each of these product families
- Distinguish the differentiating features of the newly released devices of the PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ + 12V families

- Identify the features that give PROFET™ Load Guard its special load flexibility
- Understand how they work, and list the advantages of using PROFET™ Load Guard to address several intelligent power distribution use cases as well as various applications.

- Get to know Infineon solutions for low-side power switch ICs and identify which solutions meet specific automotive and industrial application requirements.
- Become aware of the support material that Infineon provides for its low-side power switch portfolio.

- Understand what a Serial Peripheral Interface (SPI) is and recognize its benefits
- Get familiar with the write commands to configure the registers

- Learn how both protections (intelligent restart control and intelligent latch) work
- Be able to describe the reset via DEN pin function and recognize the different diagnosis cases in ON and OFF states

- Know what PROFET™ +2 12 V and SPOC™ +2 are and recognize their benefits
- Identify the specificities of SPOC™ +2
Do you know what industrial automation is?
Join us on this journey through the world of factory automation and find out how semiconductor solutions help factories become smart!
Modern industries typically require many coordinated single steps to accomplish a finished product or any activity flow. Imagine this with no automation in place: any high volume outputs or uninterrupted courses of action at a high level of quality and in a short time would not be possible, would it?