Hauptversammlung 2018

22.02.2018 | Wirtschaftspresse

Ordentliche Hauptversammlung 2018 der Infineon Technologies AG
Donnerstag, 22. Februar 2018, Beginn 10:00 Uhr
ICM (Internationales Congress Center München)
 

Die Reden des Vorsitzenden des Vorstands Dr. Reinhard Ploss und des Finanzvorstands Dominik Asam können Sie live mitverfolgen. Nach der Hauptversammlung steht eine Aufzeichnung zur Verfügung.

Die Redetexte der beiden und Bildmaterial lassen sich am Ende der Seite abrufen. Das Bildmaterial wird im Laufe des Tages laufend aktualisiert.

Der Geschäftsbericht 2017 steht hier zur Verfügung.

Aktuelles und Interessantes rund um die Hauptversammlung bieten auch unsere Twitter-Präsenz http://www.twitter.com/Infineon sowie unsere Social-Media-Kanäle http://www.facebook.com/Infineon und http://www.linkedin.com/company/infineon-technologies.

Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.infineon.com/hv

Pressefotos

  • Im Internationalen Congress Center München begrüßt die Infineon Technologies AG ihre Aktionäre
    Im Internationalen Congress Center München begrüßt die Infineon Technologies AG ihre Aktionäre
    hv_2018_pre-01

    JPG | 1023 kb | 2126 x 1536 px

  • Der Vorstand der Infineon Technologies AG auf der Hauptversammlung 2018: Dr. Helmut Gassel, Dr. Reinhard Ploss, Dominik Asam, Jochen Hanebeck (v.l.n.r.).
    Der Vorstand der Infineon Technologies AG auf der Hauptversammlung 2018: Dr. Helmut Gassel, Dr. Reinhard Ploss, Dominik Asam, Jochen Hanebeck (v.l.n.r.).
    hv_2018_01

    JPG | 579 kb | 2215 x 1600 px

  • Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, bei seiner Rede auf der Hauptversammlung 2018.
    Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, bei seiner Rede auf der Hauptversammlung 2018.
    hv_2018_02

    JPG | 352 kb | 1417 x 2126 px

  • Dominik Asam, Finanzvorstand der Infineon Technologies AG, bei seiner Rede auf der Hauptversammlung 2018.
    Dominik Asam, Finanzvorstand der Infineon Technologies AG, bei seiner Rede auf der Hauptversammlung 2018.
    hv_2018_03

    JPG | 202 kb | 2126 x 1417 px

  • Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, auf der Hauptversammlung 2018.
    Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, auf der Hauptversammlung 2018.
    hv_2018_04

    JPG | 696 kb | 2126 x 1417 px

  • NIO ES8: Im vollelektrischen SUV sorgen 60 Halbleiter von Infineon für einen hocheffizienten Elektroantrieb
    NIO ES8: Im vollelektrischen SUV sorgen 60 Halbleiter von Infineon für einen hocheffizienten Elektroantrieb
    hv_2018_pre-02

    JPG | 641 kb | 2126 x 1536 px

  • Audi setzt auf Infineon: Weltweit erstes Serienauto fährt automatisiert
    Audi setzt auf Infineon: Weltweit erstes Serienauto fährt automatisiert
    hv_2018_pre-03

    JPG | 681 kb | 2126 x 1536 px

  • Infineon ist weltweit führender Hersteller von eSIM-Sicherheitscontrollern, die ab April 2018 in allen EU-Neuwagen automatische Notrufe im Fahrzeug ermöglichen
    Infineon ist weltweit führender Hersteller von eSIM-Sicherheitscontrollern, die ab April 2018 in allen EU-Neuwagen automatische Notrufe im Fahrzeug ermöglichen
    hv_2018_pre-04

    JPG | 285 kb | 2126 x 1536 px

  • Mit Halbleiterlösungen auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) präsentiert Infineon mit CoolSiC™ den nächsten Entwicklungsschritt zu höherer Energieeffizienz
    Mit Halbleiterlösungen auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) präsentiert Infineon mit CoolSiC™ den nächsten Entwicklungsschritt zu höherer Energieeffizienz
    hv_2018_pre-05

    JPG | 626 kb | 2126 x 1535 px

Download-Service