Ordentliche Hauptversammlung 2019 der Infineon Technologies AG
Ordentliche Hauptversammlung 2019 der Infineon Technologies AG
Donnerstag, 21. Februar 2019, Beginn 10.00 Uhr
Internationales Congress Center München (ICM)
Die Reden des Vorsitzenden des Vorstands Dr. Reinhard Ploss und des Finanzvorstands Dominik Asam können Sie live mitverfolgen. Nach der Hauptversammlung steht eine Aufzeichnung zur Verfügung.
Die Redetexte der beiden und Bildmaterial lassen sich am Ende der Seite abrufen. Das Bildmaterial wird im Laufe des Tages laufend aktualisiert.
Der Geschäftsbericht 2018 steht hier zur Verfügung.
Aktuelles und Interessantes rund um die Hauptversammlung bieten auch unsere Twitter-Präsenz http://www.twitter.com/Infineon sowie unsere Social-Media-Kanäle http://www.facebook.com/Infineon und http://www.linkedin.com/company/infineon-technologies.
Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.infineon.com/hv
Pressefotos
-
-
Der Vorstand der Infineon Technologies AG auf der Hauptversammlung 2019: Dr. Helmut Gassel, Dr. Reinhard Ploss, Jochen Hanebeck, Dominik Asam (v.l.n.r.).Infineon-HV-2019-02
JPG | 681 kb | 2126 x 1417 px
-
Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, am Corporate Stand auf der Hauptversammlung 2019.Infineon-HV-2019-03
JPG | 562 kb | 2126 x 1417 px
-
Dr. Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, bei seiner Rede auf der Hauptversammlung 2019.Infineon-HV-2019-04
JPG | 376 kb | 2126 x 1417 px
-
Jeder Mensch kann Roboter anlernen – mithilfe von spezielle Sensoren wie dem REAL3™-Chip von Infineon. Mit der Time-of-Flight-(ToF)-Kamera werden die menschlichen Bewegungen erfasst und auf den Roboter übertragen.Infineon-HV-2019-Cor-01
JPG | 587 kb | 2126 x 1417 px
-
Elektromobilität für alle – bis 550 Kilometer Reichweite und mit einer Leistung von 125 kW / 170 PS. Ab 2020 soll die Volumenversion vom ID. Neo zum Verkauf angeboten werden.Infineon-HV-2019-Cor-02
JPG | 666 kb | 2126 x 1417 px
-
Elektro-Nutzfahrzeug StreetScooter – 30 Halbleiter von Infineon sorgen für einen hocheffizienten Elektroantrieb.Infineon-HV-2019-Cor-03
JPG | 723 kb | 2126 x 1418 px
-
Infineon ist bei Leistungshalbleitern klarer Markführer. Mit den Power-Modulen sorgt das Unternehmen höchste Energieeffizienz – bei der Stromerzeugung mit regenerativen Energien, beim Stromtransport und beim Verbrauch.Infineon-HV-2019-Cor-04
JPG | 731 kb | 2126 x 1417 px