Batterieformation
Lösungen für genauere und effizientere Batterieformationsgeräte
Mit der zunehmenden Verbreitung batteriebetriebener Anwendungen, insbesondere von Elektrofahrzeugen, steigt auch die weltweite Nachfrage nach Batterien. Doch vor dem Einbau in ein System muss jede Batterie formatiert und getestet werden. Dieses Verfahren, bei dem die Batterie mit einem speziellen Batterieformationsgerät wiederholt aufgeladen und wieder entladen wird, erfordert eine hohe Spannungs- und Stromgenauigkeit, um die angegebene Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten. Erst wenn eine Batterie die Tests bestanden hat, kann sie als marktfähig eingestuft und verbaut werden.
Ein zeitaufwändiger Formationsprozess
Die Formation ist derzeit der entscheidende Engpass bei der Herstellung von Batterien. Die Lade- und Entladezyklen, durch die das Material in einer neu gebauten Batteriezelle oder einem Batteriepack aktiviert wird, können bis zu 20 Stunden in Anspruch nehmen. Dieser Vorgang hat enormen Einfluss auf die Lebensdauer, Qualität und Kosten einer Batterie und ist daher unverzichtbar. Fast alle neu hergestellten Batterien müssen diesen Formatierungs- und Prüfprozess durchlaufen, bevor sie in ein System eingebaut werden können. Die Batterieformationsgeräte müssen mit einem geeigneten Stromversorgungssystem, in der Regel einem AC/DC- oder DC/DC-Wandler, ausgestattet sein.
Systemdiagramm: Bidirektionale Batterieformation
Hersteller verlangen Genauigkeit und Zuverlässigkeit
Die meisten Hersteller von Batteriegeräten verlassen sich bei der Auswahl der passenden Stromsystemlösung auf die Empfehlung des Zulieferers. Diese sollte im Idealfall:
- Eine hohe Spannungs- und Stromgenauigkeit von bis zu 0,01 % bieten
- Das MOSFET-Wärmemanagement für höhere Bemessungsstromanforderungen bereitstellen
- Die allgemeine Leistungsdichte bei höherer Bemessungsstromgröße steigern
- Die Zuverlässigkeit einer Systemlösung für den 24/7-Betrieb verbessern
Im Allgemeinen wünschen die Hersteller eine Systemlösung von hoher Qualität, die aber auch nicht zu komplex sein darf. Sie sollte ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, zugleich aber ausreichend zuverlässig und stabil für den Dauerbetrieb unter den vorherrschenden Bedingungen sein. Damit die Lösung möglichst wenig kostbaren Platz beansprucht, sollte sie zudem eine hohe Leistungsdichte aufweisen. Und im Hinblick auf eine rasche Markteinführung entscheiden sich die Hersteller gerne für eine flexible Standardplattform, die sich für die verschiedensten Anwendungen skalieren lässt.
Höhere Leistungsdichte, mehr Effizienz: Infineon: Ihr Partner für erfolgreiche Designs
Wir von Infineon kennen den Markt für Batterieformation genau und können Komplettsystemlösungen vom Stromnetz bis zur Batterie mit hocheffizienter und leistungsdichter PFC-Stufe und isoliertem DC/DC-Wandler anbieten. Wir empfehlen unsere Silizium-Komplettsystemlösung mit Totem Pole-Leistungsfaktorkorrekturfilter und bidirektionalem DC/DC-Wandler. Sie bietet ein hohes Maß an Designflexibilität und sorgt dafür, dass Sie die unterschiedlichsten Kundenanforderungen erfüllen können. Besonders bemerkenswert: Auch bei nicht isolierten DC/DC Abwärts-/Aufwärtswandlern erreichen Sie mit uns eine hohe Leistungsdichte – und damit natürlich auch mehr Effizienz. Das umfassende Angebot an oberflächenmontierbaren Bauelementen von Infineon ermöglicht Designs, die mit weniger Komponenten eine deutlich höhere Leistungsdichte bieten als eine herkömmliche Leiterplattenlösung.
Entdecken Sie jetzt unsere Systemlösungen für die Stromversorgung Ihrer Batterieformation.
![Infineon solutions for Battery Management Systems in Electric Vehicles and beyond](/export/sites/default/_images/application/solutions/online-media-briefing.jpg_1758632412.jpg)
Getting the most out of batteries. By the end of this decade, the majority of new cars sold around the world is expected to have a partially or fully electric drivetrain. Battery management systems have a great impact on the range, cost and service life of electric vehicles, which makes them a key success factor for this mobility revolution. Furthermore, they play an essential role when it comes to second-life concepts that allow former EV batteries to be used as flexible storage for renewable energy, for example. Dr. Clemens Mueller exclusively explains in-depth market trends and challenges, provides details on Infineon products and solutions, and introduces the new BMS-IC TLE9012AQU.
![battery formation, battery production, formation power, non isolated DCDC](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Battery_Formation_M1_english.jpg_1787261563.jpg)
The first of three trainings on battery formation will introduce you to this crucial application in the battery manufacturing process.
![battery formation, battery production, formation power, non isolated DCDC](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Battery_Formation_M2_english.jpg_1787261563.jpg)
The second of three trainings on battery formation will go into more depth about the process by looking at converter topologies.
![PSS_eLearning_Battery_formation_M3_english](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Battery_formation_M3_english.jpg_1758632412.jpg)
The third of three trainings on battery formation will dive even deeper into the process
![Bidirectional_PSFB](/export/sites/default/_images/product/power/eLearning/PSS_eLearning_Bidirectional_PSFB_english_with_button.jpg_1787261563.jpg)
Description: In this eLearning you will learn how to use the bi-directional phase-shift full bridge without changing the design or lowering the performance.