Lösungen für Leistungsoptimierer
![power optimizer graphic](/export/sites/default/_images/application/solar/power-optimizer-graph3.png_18221992.png)
DC-DC-Leistungsoptimierer dienen zum Umsetzen einer variablen Gleichspannung aus Photovoltaik-Panels (PV-Panels) in eine feste Gleichspannung.
Dies wird in Leistungsoptimierern mithilfe einer MPPT-Stufe (Maximum Power Point Tracking) umgesetzt. MPPT ist eine Technik, mit der unter beliebigen Umweltbedingungen, zum Beispiel bei Änderungen des Einstrahlwinkels der Sonne und Schwankungen der Temperatur, größtmögliche Energie aus der Solaranlage gewonnen werden kann. Die Leistungspunktverfolgung durch MPPT erfolgt entweder direkt über einzelne, am jeweiligen PV-Panel montierte Einheiten oder über eine dem Wechselrichter vorgeschaltete Buck-/Boost-Stufe, an die mehrere, in Reihe geschaltete PV-Panels angeschlossen sind.
Wenn ein Leistungsoptimierer direkt am PV-Panel angeschlossen ist, kann eine RSF-Funktion (Notabschaltung) implementiert werden, die in einigen Ländern/Regionen bei Solaranlagen auf Wohnhäusern vorgeschrieben ist. Da autonome Leistungsoptimierer im Freien auch unter widrigen Umgebungsbedingungen betrieben werden, sind ein kompakter Formfaktor, ein hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer für diese Einheiten von entscheidender Bedeutung.
![Powe Optimizer system](/export/sites/default/_images/application/solar/Power_Optimizer_system.png_1752167765.png)
Wir bieten eine große Palette an Produkten mit unterschiedlichen Gehäusen auf der Basis von verschiedenen Halbleitermaterialien, wie Silizium (Si), Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). So lassen sich optimierte, effiziente Lösungen für die Designs von Einzel- oder Multi-Panel-Modulwechselrichtern realisieren.
Für autonome Leistungsoptimierer bieten wir die folgenden Produkte an:
- Einzelne Panels
< 500 W: Beim modularen Ansatz mit separatem Leistungsoptimierer für jedes einzelne PV-Panel bietet eine Lösung, in der die Infineon-Produkte OptiMOS™-MOSFET und 2EDL EiceDRIVER zum Einsatz kommen, höchste Leistung bei kleinstmöglichem Formfaktor. - PV-Stränge
1-20 kW: Die diskreten Lösungen von Infineon, wie unsere Silizium-CoolMOS™- und Siliziumcarbid-CoolSiC™-MOSFETs, unsere HighSpeed3-IGBTs sowie die TRENCHSTOP™-IGBT6-Technologie, ermöglichen es den Designern, mit ihren Produkten ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis zu erzielen. - > 20 kW: Unser Easy CoolSiC™-Modul ist die entscheidende Komponente für Designs mit höherem Wirkungsgrad und gleichzeitig niedrigerem Gewicht der Booster-Stufe.
Podcast4Engineers: Solar
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
Photovoltaic systems – commonly known as solar power – are driving the shift from fossil fuels and bringing us closer to having abundant, green energy. Innovative and reliable power semiconductors and inverter technologies ensure that harnessing solar power is more convenient, efficient, and attractive.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
![Solar, Webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/Solar_Wind_ESS_Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)
![solar energy application presentation](/export/sites/default/_images/application/banner/Banner-Application-Presentation-Solar_450x337px.jpg_920075344.jpg)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
![banner solar wind webinar](/export/sites/default/_images/application/banner/On-Demand-Webinar-Solar-Wind-ESS.jpg_920075344.jpg)
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Infineon’s Easy family’s tremendous growth in the past few years led Easy modules to become even more flexible and scalable in key areas, such as voltage class and topologies.
As a result, Easy modules are widely used, not only in industrial applications but also in automotive applications.
To continue the successful momentum created by Easy 3B, “the big brother of the family”, Infineon has successfully developed the Easy 4B package, extending the package’s capabilities even further!
The EasyPACK™ 4B is now the largest package in the Easy family, with three DCB substrates.
In this training, we will see how Infineon’s two-level slew-rate control (or 2L-SRC) gate driver IC can help overcome gate resistance dimensioning trade-offs in order to obtain reduced switching losses.
We will also see an example of gate resistor dimensioning, with an under-five V/ns voltage slope target, as usually seen in drive applications.
![solar energy system](/export/sites/default/media/eLearning/Solar_trainings/Module-1/solar_be_sustainable.jpg_1758632412.jpg)
Let’s learn more about how solar inverters work, from the ones we have in our houses, to the ones that are applied in major factories. We will also see how Infineon innovates in power semiconductors for solar inverter technology and how that can help with reducing costs and time to market.
![](/export/sites/default/media/eLearning/Solar_trainings/Module-2/CoverImageSolarPart2.PNG_1778949874.png)
In this module, we will have a look at different solar inverter trends and how the technology is evolving.
And afterwards, we will see what Infineon’s comprehensive solutions for the positioning of solar applications are.
In this EiceDRIVER™ X3 digital isolated gate driver training you will learn how to install the software that aids you in the evaluation of X3 digital and its evaluation board.
Webinars
![From solar and wind to energy storage: trends and solutions](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Stage-Banner_Solar-ESS_768x432px_02.jpg_1758632412.jpg)
Key takeaways:
- Learn about the application and power semiconductor requirements for solar, wind and energy storage systems
- Understand how Infineon responds to the trends in the market of renewable energies and storage systems, e.g. inverter integration with CoolSiC™ MOSFETs
- Get an overview of different solution offerings for solar, wind and energy storage systems
![SiC MOSFET in Solar](/export/sites/default/media/webinars/IFX_Stage-Banner_SiC-MOSFET-Webinar_2.jpg_1758632412.jpg)
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion