センサーの融合:レーダーとMEMSマイクロフォンを音声プロセッサーと組み合わせることにより類のない音声認識を実現
2017年2月28日、ミュンヘン(ドイツ)
独インフィニオンテクノロジーズとXMOS Ltd.は、音声認識を構成する新たなデバイス開発のために提携しました。この提携によるデバイスには、インフィニオンのレーダーおよび半導体マイクロフォン用センサーと、XMOSの音声プロセッサーとが組み合わされ、音声ビームフォーミングとレーダーによるターゲットのプレゼンス認識によって遠方(ファーフィールド)の音声をキャプチャします。これにより、幅広い音声制御機器でのデジタル音声アシスタンスにおいて、最大限の音声認識と完璧な実行が保証されます。対象となるアプリケーションには、特にスマートホームとスマートTVおよびセットトップボックス、セキュリティが確保されたキーレスのエントリーシステム、およびその他の音声駆動の消費者向け機器があります。
従来のMEMSマイクロフォンの性能ではシステムに制約があり、たとえば複数の人が話している場合には音声ソースの真正さと場所を正確には特定できず、また生物以外からのノイズは区別できませんでした。インフィニオンの60 GHz 2Tx/4Rx(送信2ch、受信4ch)レーダーICとそれに付随するアンテナ、および70dB SNRマイクロフォンはこれらの制約の克服に寄与します。このマイクロフォンはインフィニオンのデュアルバックプレートMEMSテクノロジーをベースとし、遠方の音声キャプチャとビームフォーミングに最適です。またマイクロフォンのSNRを改善することによってパフォーマンスはさらに高まります。
XMOSの音声プロセッサーはインフィニオンの一連のデジタルマイクロフォンからの信号を分析し、各マイクロフォンからの角度と距離データを調整することにより、レーダーデータから判断された角度にビームを作成します。プレゼンス検出と音源の場所はLEDにより示されます。
インフィニオンのレーダーとXMOSのビームフォーミングテクノロジーが合わさることにより、マイクロフォンは対象とするオブジェクトが動いていたり、区別困難なノイズの場合であっても正確にターゲットとすることができます。このマイクロフォンは音声コマンドを明瞭に理解し、確実に実行することによって機器の誤動作をなくし、従来の音声制御システムと比較してさらに優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。
詳細については www.infineon.com/audiobeamforming をご覧ください。
モバイルビジネスの原動力 – 高いセキュリティで未来を後押し
「 Mobile World Congress 2017 」(ホール6、ブース番号6C41)に於いて、インフィニオンは、コネクテッドワールドを支える、セキュリティとエネルギー効率に優れたコミュニケーション向けの半導体ソリューションを展示しました。主な展示内容としては、スマート交通インフラストラクチャ向けのインテリジェントな街灯、スマートホームのネットワーク機器を保護するセキュリティゲートウェイに加え、音声/ジェスチャー認識機能を活用し、人と機械のコミュニケーションを促進する新たなコンセプトでした。詳細については、 www.infineon.com/5G をご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2016会計年度(9 月決算)の売上高は65億ユーロ、従業員は世界全体で約3万6,000人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場(ticker symbol:IFX)、米国では店頭取引市場(ticker symbol:IFNNY)のOTCQX に株式上場しています。
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com (英語)
Information Number
INFPMM201702-036
Press Photos
-
The building block makes use of Infineon‘s 60 GHz 2Tx/4Rx radar IC with accompanying antenna and the 70dB SNR microphone combined with an audio processor from XMOS.XMOS_Soli_Chip
PNG | 1.13 mb | 2126 x 1417 px
-
The sensor fusion of Infineon’s radar and MEMS microphone with audio processors from XMOS provides a new building block for voice recognition.XMOS_demo
PNG | 449 kb | 2126 x 1417 px
-
The device provides far field voice capture by audio beamforming combined with radar target presence detection. Together, they guarantee for optimal sound recognition and flawless execution for digital voice assistance.XMOS_picture_complete
PNG | 288 kb | 2126 x 1417 px