인피니언의 포괄적인 시스템 이해와 검증된 보안 솔루션으로 스마트 모빌리티를 구현할 수 있습니다. 오랫동안 자동차의 안전성은 좌석 벨트, 적정한 크기의 범퍼, 에어백 등에 의해 좌우되었습니다. 이러한 장치는 교통 사고 시 물리적 위험으로부터 운전자와 탑승자를 보호합니다. 하지만 커넥티드카 시대에 자동차의 안전은 악의적인 사이버 공격에 의해서도 영향을 받습니다. 자동차의 사이버 보안은 이제 매우 중대한 사안입니다.
커넥티드카는 미래 자동차의 핵심입니다. 자동차는 완벽하게 인터넷으로 연결되고, 다른 자동차와 메시 통신 (mesh communications)하며, 교통 상황에 따라 도로 인프라와 상호작용할 것입니다. 자동차와 외부 세상의 연결은 새로운 사업 모델을 낳고 있으며, 이러한 서비스는 자동차 업체들에게 중요한 차별화 요소가 될 것입니다. 카투가(car-to-car) 통신이나 자율주행차 기술은 얼마 전까지만 해도 유토피아에서나 가능한 것으로 여겨졌으나, 이제는 현실이 되고 있습니다. 그런데 이렇게 통신 수준이 높아지면서 사이버 공격의 위험성 또한 커지고 있습니다. 자동차 보안은 점점 더 중요한 문제가 되고 있습니다.
독일 루어 보쿰 대학의 임베디드 보안 학과장인 Christof Paar 교수는 사이버 공격으로 인한 피해 위험성을 줄이려면 소프트웨어와 하드웨어 모두에 기반한 강력한 보안이 필요하다고 말합니다. 자동차 업체들이 신차 기술과 애플리케이션 보안에 대해서 소비자 신뢰를 얻기 위해서는 하드웨어 기반의 보안이 꼭 필요합니다.
인피니언은 수십 년 동안 자동차용 반도체 솔루션을 개발해왔습니다. 인피니언 칩 카드 및 보안 사업부는 지난 25년간 보안 IC를 개발해 왔으며, 오늘날 랩탑과 전자 여권 등 보안에 민감한 다양한 애플리케이션에 인피니언 제품이 사용되고 있습니다. 인피니언은 축적된 전문성과 다양한 제품 및 시스템에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 확장가능한 보안 솔루션을 제공합니다.
자동차 사이버 보안이란, 자동차 시스템을 무단 조작으로부터 보호하고 오류 없이 작동하도록 하는 것을 말합니다. 또한 자동차 내에서의 통신, 다른 자동차와의 통신, (인터넷을 통한) 외부 세상과의 통신을 보호해야 합니다. 비밀 키와 암호화 알고리즘은 통신 채널을 보호하기 위한 효율적인 방법입니다. 하지만 이러한 채널들을 무단 조작으로부터 완벽하게 보호하고 실시간 암호화 및 복호화에 요구되는 프로세싱 속도를 제공하기 위해서는 보안칩(Secure Element)이나 보안 모듈이 내장된 마이크로컨트롤러 같은 전자 솔루션이 필요합니다. 이러한 솔루션을 사용해서 도용, 위조, 무단 조작 등을 효과적으로 방지할 수 있습니다.
자동차 보안이 취약하면 전자 부품이나 서브-어셈블리 레벨에서 칩 튜닝, 주행계 조작, 위조 부품 교체 등이 발생될 수 있으며, 이는 OEM과 차량 소유주 모두에게 상당한 금전적 피해를 입힐 수 있습니다. 독일의 ADAC 자동차 협회의 조사에 따르면, 매년 독일에서 수천 대의 주행계 조작으로 인해서 구매자들이 자동차의 실제 가치를 속고 있으며, 그로 인해서 수십억 유로 피해가 발생한다고 합니다. 또한 도난 당한 고급 차량을 거래하는 시장이 계속 커지고 있다고 합니다.
커넥티드카에서는 전자 장치가 도로에서의 안전성을 높이기 위한 필수적인 역할을 합니다. 자동차와 탑승자를 위험으로부터 안전하게 보호하기 위해서는, 브레이크나 에어백 등 중요한 안전 장치들에 결함이 발생했거나 발생 가능성이 있을 때 경고를 해 주어야 하며, 더 나아가서는 자율적으로 조치를 취할 수 있어야 합니다. 이와 동시에 사이버 보안은 점점 더 중요한 문제가 되고 있습니다. 자동차와 외부 세상과의 통신 수준이 높아짐에 따라 엔진, 브레이크, 스티어링 등에 사용되는 ECU의 위험성 또한 커지고 있습니다. 따라서 모든 안전 관련 기능의 데이터 무결성은 반드시 보호되어야 합니다.
마이크로컨트롤러(MCU)는 전자 시스템의 핵심 요소로서, 프로세스를 제어하고 모니터링과 보안 임무를 수행합니다. 자동차에 사용되는 안전 관련 시스템에서 MCU는 안전성 요구를 충족해야 할 뿐만 아니라 보안 프로토콜을 지원해야 합니다. 이런 면에서 하드웨어에 필요한 보안 기능을 구현한 MCU를 사용하는 것은 좋은 솔루션입니다. 하드웨어 보안 모듈(HSM)을 내장한 인피니언의 AURIX™ 마이크로컨트롤러는 차량 내부의 소프트웨어 및 데이터 통신을 보호합니다. 그러므로 온보드 시스템에 침입하려고 하는 해커를 효과적으로 방어할 수 있습니다.
전자 보안 시스템을 탑재한 신차의 수가 점점 늘어나고 있습니다. 이 수치는 앞으로 더욱 증가할 것입니다.
마지막 업데이트: 2016년 10월