IoT 디바이스와 애플리케이션 수가 증가함에 따라 데이터 트래픽 양도 증가하고 있습니다. 오늘날에는 연간 16.3제타바이트의 데이터가 생성되고 수집되고 있습니다. 1제타바이트는 10억 테라바이트에 해당됩니다. IDC와 Seagate의 연구에 따르면, 이 수치가 2025년에는 163제타바이트로 증가할 것입니다.
이와 같이 엄청난 양의 데이터를 처리하고 전송하고 저장하는 것은 결코 만만치 않은 일입니다. 이를 위해서는 IoT의 중추를 형성하는 통신 네트워크, 데이터 센터, 서버의 성능을 계속해서 향상시켜야 합니다. 대역폭을 높이고, 저장 용량을 높이고, 에너지 효율을 높여야 합니다. 뿐만 아니라 사용자들과 기업들이 안정적이고 끊김 없는 커넥티비티를 원하므로, IoT를 형성하는 모든 시스템이 매우 안정적으로 동작해야 합니다.
데이터 센터와 서버팜은 요구사항이 복잡합니다. IoT에 필요한 컴퓨팅 성능과 저장 용량을 제공해야 할 뿐만 아니라, 저장되고 처리되는 데이터에 대해서 최대한의 보안을 제공해야 합니다.
에너지 효율에 대한 요구도 갈수록 엄격해지고 있습니다. 데이터 센터는 전력 소모가 심합니다. EnergieAgentur.NRW에 따르면, 독일에서 서버와 데이터 센터에 필요한 전력량이 2025년에 164억kWh에 이를 것입니다. 2010년 수치는 105억kWh였습니다. 이에 대한 해결책이 고성능 전력 반도체입니다. 고성능 전력 반도체는 높은 PUE (power usage efficiency)와 DCIE (data center infrastructure efficiency)를 달성할 수 있도록 합니다. 데이터를 저장하고 처리하기 위해서만 전력이 소모되는 것이 아닙니다. 서버를 냉각하기 위해서도 많은 전력이 필요한데, 가동 시에 낭비되는 전력이 열로 발생되기 때문입니다. 특히 비효율적인 전압 컨버터를 사용하면 더 그렇습니다.
사이버 보안이 데이터 센터에서 두번째로 중요한 문제입니다. 네트워크 장비 (라우터와 게이트웨이 등)를 위해 표준화되고 인증 받은 보안 솔루션 TPM (trusted platform module)을 사용해서 데이터 센터에 대한 사이버 공격의 위험을 크게 낮출 수 있습니다.
초고속 5G 모바일 통신 표준이 IoT를 위해서 중요한 역할을 할 것입니다. 데이터를 실시간으로 원활하게 전송하는 것이 “스마트” 애플리케이션의 필수조건입니다. 엔드 투 엔드 5G 네트워크가 IoT에서 사람, 기업, 기계, 자동화 프로세스의 끊김 없는 연결을 보장할 것입니다. 5G는 밀리미터파 범위의 데이터 전송, 스몰셀 네트워크, 매시브 MIMO, 빔포밍 등의 기술을 통해 전송 속도가 LTE보다 100배 더 빠르고 초당 10기가비트에 달하는 데이터 속도를 제공합니다. 이제 의사가 인터넷을 통해서 원격으로 수술할 수 있는 원격 의료 같은 애플리케이션이 가능해집니다.
또한 새로운 5G 네트워크는 더 넓은 대역폭을 가능하게 하여, 많은 사용자를 동시에 더 우수한 품질로 지원할 수 있습니다. 5G의 동작은 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다. 예를 들어서 스마트 시티에서 5G를 사용해서 교통 혼잡과 사고에 관한 정보를 제공하고 어디에 비어 있는 주차 공간이 있는지 알려줄 수 있습니다. 또한 자동차가 다른 자동차 및 인프라와 통신할 수 있고, 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 전송은 자율주행을 가속화할 것입니다. 또 다른 중요한 5G 애플리케이션은 인더스트리 4.0입니다. 가치 사슬과 공급 사슬을 연결하고, 다양한 센서를 사용해서 생산 설비를 모니터링하고, 로봇과 상호작용하는 4차 산업 혁명은 효과적인 통신에 의존하고 있습니다. 하지만 5G 통신의 잠재력을 최대한 실현하기 위해서는 5G 통신 인프라의 커버리지를 확대하는 것이 필요합니다.
인피니언의 올인원제품 포트폴리오를 통해 어떻게 통신과 데이터 센터를 위한 혁신적인 솔루션을 구현할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
We make IoT work!