保护智能工厂内及到云端的通信:英飞凌展示全球首个面向工业4.0的TPM 2.0
2019年3月18日,德国慕尼黑讯—英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)在今年的汉诺威工业博览会(2019年4月1-5日,德国汉诺威)上展示全球首个专为工业应用而设计的可信平台模块(TPM)。OPTIGA™ TPM SLM 9670能保护工业PC、服务器、工业控制器或边缘网关的完整性和唯一性。它可以控制对联网的自动化工厂内关键位置以及云端接口处敏感数据的访问。
该TPM是联网设备中敏感数据的保险库,能降低因网络攻击而导致的数据丢失和生产损失风险。用户从中获得的好处不仅限于安全方面:因为该TPM还有助于缩短将产品推向市场的时间并降低工业应用成本。通过利用英飞凌经审计和认证的TPM,工业设备制造商可达到IEC 62443*标准的更高安全级别并加快认证流程。此外,它们还可以通过安全的远程软件更新降低设备维护成本。
OPTIGA TPM SLM 9670完全达到“可信计算组织”的TPM 2.0标准,并由独立测试实验室根据通用标准**进行认证。该TPM使用寿命为20年,并能更新芯片上的固件,因而能够应对在工业环境下可能会遇到的长期安全风险。该芯片的工作温度范围扩大,达到-40℃至105℃,在坚固耐用性和质量方面满足行业的严格要求,因为它符合工业JEDEC JESD47标准。
供货
OPTIGA TPM SLM 9670在英飞凌位于德国的安全认证工厂生产,并将从2019年下半年开始大量供货。了解更多信息敬请访问: www.infineon.com/industrial-tpm
英飞凌亮相汉诺威工业博览会
物联网不断扩大该TPM的应用领域。英飞凌凭借丰富的OPTIGA TPM产品系列,能为商用PC和路由器、联网车辆或云应用带来针对特定应用的解决方案。
OPTIGA TPM SLM 9670将在今年的汉诺威工业博览会(全球领先的工业展)上首次亮相。英飞凌将在亚马逊网络服务展台(6号展厅,F46展台)展示各种产品及节能而安全的智能工厂的演示仪。该演示还包括一个边缘网关,这是实现OPTIGA TPM SLM 9670强大安全性的完美所在——这得益于该网关在工业网络中的核心的安全关键功能。
* IEC 62443是定义工业通信网络的IT安全要求的国际标准系列。
**通用标准是支持计算机安全认证的国际标准
Press Photos
-
The OPTIGA™ TPM OPTIGA™TPM SLM 9670保护工业pc、服务器、工业控制器或边缘网关的完整性和标识。OPTIGA_TPM_SLM9670
JPG | 428 kb | 1181 x 945 px