英飞凌推出业界首款通过AEC-Q103认证的高性能车用XENSIVTM MEMS麦克风
2021年4月16日,德国慕尼黑讯——-英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)今天宣布推出XENSIV™ IM67D130A。这款新器件结合了英飞凌在汽车行业的专业知识与高端MEMS麦克风领先技术,可满足汽车应用对高性能、低噪声MEMS麦克风的需求。XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,这将有助于简化设计工作,并降低认证失败的风险。
将67 dB的高信噪比(SNR)与超低失真相结合,该麦克风可为语音识别应用提供最佳的语音质量和出色的语音(交互)智能。此外,该产品还具有紧凑的灵敏度匹配,可为多麦克风阵列提供优化的波束形成算法。XENSIV MEMS麦克风IM67D130A完全符合AEC-Q103-003汽车应用标准。
供货情况
现在可以订购PG-LLGA-5-4封装的XENSIV MEMS麦克风IM67D130A。更多信息,敬请访问 www.infinon.com/mems-automotive。
Information Number
INFATV202104-057
Press Photos
-
XENSIV™ IM67D130A是市场上首款通过汽车应用认证的麦克风,它的工作温度范围从-40°C到+ 105°C,可适用于各种恶劣的汽车环境。该产品具有130 dB SPL的声过载点(AOP),可以在嘈杂的环境中捕获无失真的音频信号。XENSIV_MEMS_microphone_IM67D130A
JPG | 185 kb | 1535 x 681 px