英飞凌和IDEX Biometrics推出生物识别智能卡平台, 具备优异性能、可扩展且符合成本效益的可制造性

2021-7-30 | 市场新闻

近期,一份由ABI Research*发表的研究报告预测,在乐观的条件下,全球生物识别支付卡市场在2025年将达到3.53 亿张。为能够帮助支付卡制造商满足不断成长的新兴市场,全球智能卡支付解决方案领导厂商英飞凌科技股份有限公司(FSE: IFX/OTCQX: IFNNY)携手先进指纹识别与验证解决方案领先供应商IDEX Biometrics ASA(OSE: IDEX/NASDAQ: IDBA),推出新一代生物识别智能卡架构的参考设计。

 

这项参考设计运用外加/额外配备通用型输入输出(GPIO)接口的新款英飞凌 SLC38BML800 安全控制器,以及IDEX Biometrics的最新一代TrustedBio™解决方案,可实现低延迟、高精度且节能省电的指纹验证。指纹传感器、安全元件、电源管理和通信功能的集成可降低卡片制造的复杂性,进而缩短上市时间并降低成本。

 

英飞凌支付和票务解决方案产品线负责人Tolgahan Yildiz表示:“这项新设计在卡片系统层级带来了显著改善,能轻松集成到现有的热层压卡片制程中。因此,此架构可提升卡片性能,同时降低了制造的复杂性。我们的安全控制器所提供的附加接口和能源效率,有助于实现高性能生物识别智能卡的产业化。这项指纹解决方案是英飞凌致力追求创新的又一个证明,以实现易使用、易集成、高度准确且具备成本效益的生物识别智能卡。“

 

IDEX Biometrics首席执行官 Vince Graziani表示:“支付卡发行机构与用户早已对卡片式指纹验证有强烈的需求,不过截至目前为止,生物识别智能卡的制造成本相对较高,因而阻碍了大众市场的普及。通过运用TrustedBio指纹传感器,IDEX Biometrics将具有专利且高度差异化的聚合物传感器集成到一个设备中,提供专属的图像捕捉、处理与匹配功能,以及电源管理功能。目前市面上仅有这款生物识别解决方案能达到如此高的集成水平。”

 

TrustedBio能为支付应用提供具备高精度验证结果(错误拒绝率(FRR)/错误接受率(FAR)及伪冒攻击检测(PAD)性能)的指纹图像。借助SLC38BML800控制器的性能,能以低于 500毫秒领先市场的超快速度完成生物验证识别交易。SLC38BML800的内部时钟频率可达100MHz,不仅支持生物识别指纹卡应用,也非常适用于支付、身份证照和逻辑与物理访问。使用这项参考设计的客户可以轻松应对上述及其他身份验证应用,并加快产品上市速度。

 

供货情况

英飞凌SLC38BML800安全控制器样品目前已开放订购,预计于 2021 年底开始量产。参考设计的软件开发套件由IDEX提供。IDEX Biometrics 的 TrustedBio 解决方案样品目前已开放订购,并预计于 2021 年第三季开始量产。有关TrustedBio 的详细信息,请点击 此处

 

*ABI Research 报告:生物识别支付卡,2020 年 12 月 10 日

 

关于IDEX Biometrics

IDEX Biometrics ASA(OSE: IDEX 与 Nasdaq: IDBA)是一家指纹识别技术领先供应商,为大众提供简单、安全且个性化的非接触式验证服务。IDEX Biometrics让大家通过手指就能进行支付、身份验证、获取信息、解锁设备或访问进入大楼。IDEX Biometrics发明、设计这些安全且极为易用的解决方案,并将其商业化,整体潜在市场代表了数十亿单位快速成长的商机。更多详细信息,敬请浏览: www.idexbiometrics.com

Information Number

INFCSS202107-084

Press Photos

  • 这项参考设计运用外加/额外配备通用型输入输出(GPIO)接口的新款英飞凌 SLC38BML800 安全控制器,以及IDEX Biometrics的最新一代TrustedBio™解决方案,可实现低延迟、高精度且节能省电的指纹验证。
    这项参考设计运用外加/额外配备通用型输入输出(GPIO)接口的新款英飞凌 SLC38BML800 安全控制器,以及IDEX Biometrics的最新一代TrustedBio™解决方案,可实现低延迟、高精度且节能省电的指纹验证。
    Payment_card_fingerprint

    JPG | 482 kb | 2126 x 1417 px