インフィニオン、IDEX Biometrics社と共同で、高性能でスケーラブル、高コスト効率で製造が可能な生体認証スマートカード用プラットフォームを発表
2021年7月15日、ミュンヘン (ドイツ)
ABIリサーチ社 [1] の調査レポートによると、生体認証機能付き決済カードの市場は、2025年までに世界全体で年間3億5,300万枚に達する見込みです。 セキュリティおよびスマートカード ソリューションの世界的リーダーであるインフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) と、高度な指紋認証および認証ソリューションのリーディング プロバイダーであるIDEX Biometrics ASA 社 (OSE: IDEX / NASDAQ: IDBA) は本日、この新たな成長市場向けに次世代の生体認証スマートカード アーキテクチャのリファレンス デザインを発表しました。
このリファレンス デザインは、GPIOインターフェースを追加したインフィニオンの新しいSLC38BML800セキュリティ コントローラーと、IDEX Biometrics社の最新世代TrustedBio™ソリューションの組み合わせで実現しています。これにより、低遅延、高精度、電力効率に優れた指紋認証が可能になります。指紋センサー、セキュア エレメント、電源管理、通信を統合することで、カード製造の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮しながらコスト削減を可能にします。
インフィニオンのペイメント&チケッティング製品ラインの責任者であるトルガハン イルディズ (Tolgahan Yildiz) は、「この新デザインは、カード システム レベルでの大幅な改善を実現しており、既存のホット ラミネーション カードの製造工程に容易に組み込むことができます。このアーキテクチャは、カードの性能を向上させると同時に製造の複雑さを軽減します。また、当社のセキュリティ コントローラーは、インターフェースの追加やエネルギー効率の向上により、高性能な生体認証スマートカード産業の発展を可能にします。この生体認証ソリューションは、使いやすくて統合性が高く、高精度でコスト効率の高い生体認証スマートカードを実現するための当社の継続的なイノベーションを証明するものです」と述べています。
IDEX Biometrics社のCEOであるヴィンス グラツィアーニ (Vince Graziani) 氏は、「決済カードにおけるカード での指紋認証は、発行者と利用者双方より強く需要が求められていす。しかしながらこれまでは、生体認証対応のスマートカードは製造コストが比較的高いため、市場への大量導入の妨げとなっていました。IDEX Biometrics社は、TrustedBio™により、特許取得済みの高度に差別化されたポリマー センサーを1つのデバイスに統合し、独自の画像キャプチャ、処理、照合機能、および電力管理機能を提供します。市場にある他の生体認証ソリューションは、ここまでのレベルの統合はまだ実現されていません」と述べています。
Biometrics社のTrustedBio™は、決済アプリケーション向けに高精度の認証結果 (FRR/FARおよびPAD性能) を持つ指紋画像を提供しています。インフィニオンの高性能SLC38BML800は、市場をリードする500ミリ秒以下のスピードで生体認証のトランザクションを実現します。SLC38BML800は、最大100MHzの内部クロック周波数により、指紋認証カード アプリケーションを実現するだけでなく、決済、ID、論理的・物理的アクセス管理にも最適です。このリファレンス デザインを使用することで、これらアプリケーションだけでなくその他のさまざまな認証アプリケーションに簡単に対応でき、迅速な市場投入をサポートします。
供給状況
インフィニオンのSLC38BML800セキュリティ コントローラーのサンプル品は現在注文可能で、量産開始は2021年末を予定しています。リファレンス デザイン用のソフトウェア開発キットはIDEX Biometrics社より提供されています。また、IDEX Biometrics社のTrustedBio™ソリューションは現在サンプル品出荷を開始しており、2021年第3四半期末までに量産を開始する予定です。TrustedBio™に関する詳しい情報は こちらをご覧ください。
IDEX Biometrics 社について
IDEX Biometrics ASA社 (大証: IDEX、Nasdaq: IDBA) は、誰もが簡単に、安全に、そして個人的なタッチフリー認証が可能な指紋認証技術のリーディング プロバイダーです。指先で触れるだけで、支払い、身分証明、情報へのアクセス、デバイスのロック解除、建物への入場などが可能になります。私たちは、安全で非常に使いやすいソリューションを発明、設計、商品化しています。当社が対応可能な市場は、数十億単位の急速な成長を示しています。詳細は www.idexbiometrics.comをご覧ください。また、Twitter で @IDEXBiometrics をフォローしてください。
[1] ABI Researchレポート 「Biometric Payment Cards」2020年12月10日
Information Number
INFCSS202107-084j
Press Photos
-
The reference design for biometric smart cards leverages the combination of Infineon’s new SLC38BML800 security controller with additional GPIO-interfaces and the latest generation of the TrustedBio™ solution from IDEX Biometrics. This enables fingerprint authentication with low latency, high accuracy, and power efficiency. The high integration level reduces the complexity of card manufacturing which shortens time to market and lowers costs.Payment_card_fingerprint
JPG | 482 kb | 2126 x 1417 px