英飞凌携手采埃孚通过AI算法优化自动驾驶软件和控制单元

2024-9-12 | 商业及财经媒体

  • 采埃孚的 AI 算法加快了开发速度并将 AI 整合到其产品中
  • 英飞凌的 AURIX TM TC4x 微控制器通过并行处理单元( PPU )支持 AI 算法
  • EEmotion :由德国联邦经济事务和气候行动部联合资助的项目

 

2024 10 9 , 德国腓特烈港和慕尼黑讯】为了在无人驾驶的情况下实现卡车在高速公路上的自动跟车、编队行驶和汽车的自动变道,必须能够精确、快速地计算和执行车辆运动。软件和AI算法可以安全地控制驱动、制动、前后轮转向和减震系统。AI算法的效率越高,越能更好地利用现有算力。

 

作为EEmotion项目的参与者,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和采埃孚集团共同开发并实施了用于开发和控制汽车软件的AI算法。该项目由德国联邦经济事务和气候行动部联合资助。在该项目中开发的AI算法已在测试车辆中得到验证,可在自动驾驶过程中根据指定的驾驶轨迹控制和优化各种执行器。

 

采埃孚在其现有的两个软件解决方案 cubiX 和 Eco Control 4 ACC 中添加了AI算法。这些算法已在英飞凌集成并行处理单元(PPU)的 AURIX TM TC4x 微控制器(MCU)上实现,因此具有更高的AI算法效率和算力利用率,进而提高了驾驶性能和驾驶安全性。相比不使用AI的传统方法,两家公司已证明自身的解决方案能够更准确地实现自动变道等功能。自适应巡航控制系统等驾驶辅助系统的能效也得到了提升。驾驶性能的提高与下降的计算能力需求相结合,为经济高效的 L2+ 辅助驾驶系统奠定了基础。

 

采埃孚研发主管 Torsten Gollewski 表示:“EEmotion资助项目表明,我们基于AI的算法为客户提供了新优势。AI使产品配备新功能成为可能,并提高了产品的开发速度和效率。”

 

英飞凌科技汽车电子事业部总裁Peter Schiefer表示:“英飞凌凭借全球领先的半导体产品、软件和服务等解决方案,帮助客户开发自己的AI应用。我们的AURIX TM  TC4x非常适合车载AI应用,其并行处理单元能够实现AI必需的快速并行数据处理,开启了自动驾驶乃至无人驾驶的新阶段。”

 

德国联邦经济事务和气候行动部数字化和工业4.0司负责人 Ernst Stoeckl-Pukall 表示:“EEmotion 项目成功将AI集成到车辆控制系统的关键安全功能中,这在软件端已得到验证,使高级自动驾驶取得进一步进展成为可能。该项目为增强德国汽车行业的创新力和竞争力提供了重要动力。”

 

利用 AI 优化基于软件的底盘控制

采埃孚的cubiX软件可以控制乘用车和商用车的各种底盘部件,包括纵向和横向动力学以及车辆垂直动力学系统。此外,Eco Control 4 ACC预测巡航控制系统正在进一步开发,该系统采用计算密集型优化算法和模型预测控制技术,能在实际驾驶条件下增加多达 8% 的续航里程。EEmotion项目还开发了AI算法,并在开发阶段就开始应用。这能提高汽车软件的设计效率,以便更快交付给客户。在适应不同车型时,经过加速且得到AI支持的汽车软件应用为汽车制造商带来了明显的优势。

 

英飞凌微控制器支持采用 AI 算法

基于AI的精益算法需要大量算力,因此最好将其集成到AURIX TM TC4x等高性能微控制器中。英飞凌的AURIX TM TC4x微控制器具有很高的实时性能,可实现最新流行的AI建模、虚拟化、功能安全、网络安全和网络功能。它们为新型E/E架构和下一代软件定义汽车(SDV)奠定了基础。AURIX TM TC4x的一个重要组成部分是并行处理单元,它通过快速并行数据处理支持强大的AI应用。

 

关于 EEmotion 项目

EEmotion项目的目标是为自动驾驶开发基于AI算法的控制系统,确保在各种驾驶情况下都能实现更加精准的轨迹控制。项目的实施内容包括定义基于AI功能的要求、开发整体概念和相应的硬件,以及将AI集成到关键安全应用的控制架构中。该项目还考虑了AI监控安全通信的开发,以及车辆动力学系统的仿真开发和验证调查等方面。英飞凌科技股份公司是该项目的联合协调方。该项目的总金额为1,040万欧元,其中59%的资金由德国联邦经济事务和气候行动部提供。项目从2021年9月持续至2024年8月,合作方包括采埃孚股份公司、b-plus technologies GmbH、samoconsult GmbH、亚琛工业大学和吕贝克大学。

 

关于采埃孚

采埃孚是一家全球性技术公司,为乘用车、商用车和工业技术提供先进的移动产品和系统。通过全面的产品系列,采埃孚主要为汽车制造商、交通供应商和运输和交通领域的新兴公司提供服务。采埃孚能为各种车型提供电驱动解决方案。凭借其产品组合,采埃孚始终致力于推动节能减排、环境保护和出行安全。除了乘用车和商用车领域之外,采埃孚还服务于建筑和农业机械、风力发电、运输、铁路技术和测试系统等细分市场。

2023年,采埃孚在全球拥有约168,700名员工,2023年销售额为466亿欧元。公司在31个国家设有162个生产基地。

For further press information and photos, please visit www.zf.com

获取更多新闻和照片,敬请访问 www.zf.com

 

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至930日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202409-139

Press Photos

  • 英飞凌携手采埃孚通过AI算法优化自动驾驶软件和控制单元
    英飞凌携手采埃孚通过AI算法优化自动驾驶软件和控制单元
    Logo_EEMotion

    JPG | 409 kb | 2126 x 1429 px