智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的好帮手。精确导航、安全移动支付、快速可靠的连接:英飞凌产品和解决方案可在移动通信中实现各式各样的应用。让我们来看看,一家人如何借助移动终端畅游巴塞罗那,英飞凌如何让人们的生活更加便利、安全和环保。
“这就是最后一个了。”Hank Snyder将沉重的旅行箱从行李传送带上取下来,和另外两个旅行箱放在一起。他和妻子带着两个孩子刚刚抵达西班牙巴塞罗那El Prat机场,从这里,他们将踏上令人期待的复活节假期之旅。
Hank四处张望,寻找家人的身影。他们这会儿在哪儿呢?很快,他看到了妻子Annie,她正聚精会神有说有笑地与17岁的女儿Laura聊天。他们刚满15岁的儿子Paul就在不远处,他又在玩他新买的手机。“Paul,能不能帮我提箱子?”Hank隔着其他旅客向他喊道。
Paul缓缓朝父亲走去,目光一直没有离开他的智能手机屏幕。“爸爸,我查了下一趟进城的列车什么时候发车。我们可以搭R2线直达火车总站。还有12分钟发车。走2号轨。”“你怎么这么快就查出来了?”“我一下飞机就安装了APP。”向来如此,Hank心里暗道。他儿子是所谓的“数字原住民”——同Hank不一样。
“你能不能也在我们的智能手机上装一个这样的APP?”当然,家里每个人都有一部自己的智能手机。Hank是一位个体经营的土木工程师,Annie是一家出版公司的总经理,他们使用智能手机主要出于工作需要。他们的女儿Laura则坦言,没有智能手机简直无法生活。 Hank淘汰的一部旧手机给Paul用了三年,自从上次过生日后,他拥有了一部最尖端的手机。显然他的这部新神器不止用于玩游戏,Hank想。“好极了。把这两个旅行箱放在这儿,让你姐姐和妈妈也过来。”
当你想要弄清楚什么的时候,你不愿等待。不论是安装一个新的APP,还是查询下一班开往城市的列车、出租车叫车电话或距离最近的自行车租赁点,漫长的互联网加载时间都着实令人烦恼。当你想要在智能手机上查询某件重要事情的时候,时间至关重要——英飞凌已开发能加快加载速度的半导体产品。英飞凌各式各样的移动技术解决方案——包括信号放大器、天线调谐器和变频器等——彼此完美组合,可确保智能手机实现快速数据传输率。因此,在移动终端上进行网络搜索就像在家用电脑一样快。
高性能元件带来更好的用户体验:对于如今要求日益苛刻的移动终端和无线应用,设计者需要损耗率更低、性能更强大、线性度更高的高度集成的前端解决方案。
没过多久,一家四口来到了人头攒动的火车站,周围一片喧闹嘈杂:人们的谈话声、列车进出站的声音,以及用英语、西班牙语和加泰罗尼亚语播报的广播声。
“真高兴我们还有几分钟时间,”Hank对妻子说道,“我去买火车票。”“好极了,”Annie一边说着,一边从手提包里拿出她的智能手机。“我得给妈妈打个电话,告诉她我们已平安抵达。你知道的,她总爱担心我们。”“这里这么吵,你们肯定说不了几句。要不等我们到了酒店再给她打电话?”
Hank动身去找售票处。售票处很好找——主要因为买票的人已经排成了长龙。排队时间肯定很长,他想。旁边有几台自动售票机,它们操作很简单:仅需选择目的地并输入乘客人数。Hank只是将他的智能手表放到读取器前,便完成支付票款,售票机打印出4张车票和一张收据。整个过程用时不超过20秒。
Hank的智能手表是Annie送他的圣诞礼物。尽管她很少有时间摆弄这个她称之为“大男孩玩具”的装置,但她深知丈夫很喜欢这个小玩意。Hank的确乐此不疲地抓住每次机会使用他的玩具。
当他回到家人身边时,Hank看到Annie还在讲电话。果不其然,他想:他妻子与岳母常常能在电话上讲一个多小时。但是,在火车站这么嘈杂的地方,她们怎么还能讲这么久?列车马上就要进站了。Hank给Annie做了个挂断电话的手势。她微笑着冲他点了下头。
“好的,妈妈,我得挂电话了。火车来了,明天给您打电话。再见!”就在那时,列车缓缓驶入。Annie把她的智能手机放回手提包,伸手去提旅行箱。“这里这么吵,你妈妈能听清楚你说什么吗?”他们在车上找到座位坐下后,Hank问道,“她有点耳背。”“完全没问题。她听得很清楚,我也能听清楚她说的每句话。”
技术尖端的智能手机配备多个基于硅芯片技术的麦克风。较之常规麦克风,这种类型的微机电系统(MEMS)具有几个优点:它们不仅具备更高灵敏度,而且更加强健,跌落或摇晃时不那么容易受到损害。用户对它们提供的出色话音质量大加赞赏——要知道,多个MEMS麦克风结合适当软件可以过滤掉不利背景噪声。这样一来,哪怕在嘈杂的环境中,手机通话也不再是问题。
大约20分钟后,这家人走出巴塞罗那火车站。Hank在他的智能手机上输入了什么。“这里离我们住的酒店只有不到两英里。步行要半个小时,但我们的行李这么多,走路太远了。我们坐出租车吧。你们有没有看到出租车?”“我们出站的时候我好像看到了出租车标识。”Annie指出,“它们或许在车站另一侧等候客人。”“没问题,我们叫一辆车。”
Hank打开一个APP,确认当前位置并叫了一辆出租车。“车马上就来,”他说。短短几分钟后,一辆出租车停在这家人前面。驾驶员热情地帮他们将行李放入后备箱。Hank与两个孩子坐到后排,让能讲一口流利西班牙语的妻子坐在副驾位置。“Gallery酒店,”Annie说。“Sí, Señora(西班牙语:是的,夫人),”驾驶员答道便驶离路边。
入住酒店后,一家人聚在父母的房间里。Hank惬意地躺在大床上。“我想先放松一会,这几天真是太忙了。”“我想来杯意式浓缩咖啡,我看到酒店对面有家小咖啡馆。要不要一起去?”Annie说。“呃,其实我和Paul想四处逛逛,”Laura表示。“好吧,”Annie叹了口气说。她有时难以接受“宝贝们”正在渐渐长大,变得越来越独立。她丈夫的心态显然更放松:他已经睡着,发出轻微的鼾声。“但要在一起,不要走丢了!”“噢,妈妈,别担心!”Paul说着翻了翻白眼。“我们的手机上有GPS,一切都会很好的。”Annie忍不住笑了。“那走吧,一个小时后,我们在楼下的咖啡馆碰头。”
当Hank穿过马路,在她身边坐下时,Annie刚刚喝完第二杯咖啡。他伸伸懒腰,打个哈欠。“亲爱的,睡得好吗?”“很好,睡一觉舒服多了。孩子们去哪儿了?”Annie瞄了一眼她的手机。屏幕显示的地图上有两个小点紧挨在一起快速移动:这是Laura和Paul的手机定位。“他们在过来的路上,马上要到了。”Hank咧嘴一笑。“我们像他们这么大的时候,进城去玩可没有这样的东西。”“是啊,”Annie,“不过我倒是挺喜欢这种虚拟约束,能随时了解孩子们的行踪。”
这时,Laura和Paul到了。“快来坐下,渴不渴?”同往常一样,两个孩子沉迷于他们的手机,只是点了点头。Annie向侍者招招手,点了两杯矿泉水。“我好饿啊,”说着,Paul把目光从手机上稍稍移开。Annie毫不意外,她非常了解自己的儿子。“好的,”她说。
“我在网上查到一家很萌的小餐馆,很适合我们。它有300多个好评,而且就在街角,看起来非常棒。”她把手机递给家人看看。“我们今天晚上就在那儿吃晚饭,怎么样?我可以在线预订。”只在手机上点了几下,便全部搞定。然后,Annie去吧台结账。收银台上有一个紧凑式读取器,她只需将手机靠近读取器便可完成付款。由于金额低于25欧元,她甚至不必输入PIN码。“太好了,”Annie回到桌边时说,“我们身上不用带那么多现金。”
全球越来越多的支付交易由基于单片机的智能卡完成。经专门设计,可满足非现金交易与日俱增的安全性和便利性要求,这些智能卡搭载的安全控制器的设计需支持:
作为全球市场领袖,英飞凌提供了行业最为广博的、适用于支付应用的安全芯片产品组合。立足于我们深厚的行业背景和迄今为止交付30亿颗芯片所积累的丰富经验,我们拥有独特优势,可应对现有及新兴挑战。尖端技术,如凌捷掩膜™和线圈模块(CoM),是英飞凌杰出创新能力的有力明证。此外,我们致力于非专有的开放式票务应用标准,如CIPURSE™和互通性标准,如EMVCo发布的EMV。
晚餐棒极了。大快朵颐之后,一家人沿着这座城市的街道,漫步走回酒店。“看这些精美的老建筑,”Annie说。Laura和Paul又在忙着玩手机。“你们能不能把手机放下一会儿?”Hank问道。“过了这么久,手机还有电吗?”“我的手机剩余电量还有18%,”Paul回答。“电池这么耐用,简直难以置信。”Annie惊奇地感叹道。“今天我们用手机的时间确实多。不过我的电池快没电了,一会我得给手机充电。”
一刻钟后,Hank、Annie、Laura和Paul回到了酒店。他们在走廊里互道晚安,很快便沉沉进入梦乡。他们的床头柜上,4部智能手机正在充电,为一家人第二天的巴塞罗那之旅做好准备。
一部智能手机在手,整个世界都在你的指尖之下。但运行安装的许多APP,要耗用很多电量。正当你想用智能手机做件重要事情时候,却发现手机没电,是很让人气恼的。正因如此,英飞凌打造出高能效芯片,以实现很长的电池工作时间。这要归功于负责与外部世界保持联系的元件,即信号放大器、天线调谐器和变频器。就能效而言,英飞凌生产的功率半导体大幅缩短了智能手机充电时间。
更高输出功率、功率密度和能效:这正是如今的电信电源要求。
更新于:2016 年11月